处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

一种可提高电源效率的有效解决方案

一种可提高电源效率的有效解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-03-19

【导读】IC功耗与其电源电压是成正比的,如果你的系统有可用的外部低电压电源,则可以用它做IC电源--LT1052可在低至2.6V的电压下工作。如果加一个转换电路,用IC输出使自己运行。增加这个功能可以将电源的总效率从77%提高到83%。

如果设计者想在降压模式下使用凌特技术公司的LT1072开关式稳压器,并且需要处理高输入电压,则要获得效率就成为一个问题。例如,如果你需要在1.25W的较低功率电平下,将某设备从20V转换为5V,则该设备的静态电流(通常为6 mA)将成为电路功耗的一个重要部分。

相对而言,静态电流不受输入电压的影响,因此,IC功耗与其电源电压是成正比的。如果你的系统有可用的外部低电压电源,则可以用它做IC电源--LT1052可在低至2.6V的电压下工作。如果没有这种辅助电源,可以加一个转换电路,用IC输出使自己运行(图1)。增加这个功能可以将电源的总效率从77%提高到83%.

电源首次加电时,稳压器无输出:R8和D7使C6保持在未充电状态,并将MOSFET Q4的栅极接地。由于Q4关断,升高的电压通过R5将Q3的栅极拉高。随着电源电压的升高,Q3导通,将全部输入电压加到IC上,使稳压器开始工作。

一旦稳压器起动,输出电压升高时,C6便开始通过R8充电。当Q4栅极电压达到约2.5V时,Q4导通,将Q3栅极电压拉至地,使其关断。此关断操作去掉了IC的输入电压。由于C5向IC放电,D5变成正偏,从输出电压向IC提供电源电压。

由于C5向IC放电,D5变成正偏,从输出电压向IC提供电源电压。

如果出现电力故障或临时短路,造成输出电压下降至低于LT1072正常运转的低值时,二极管D7会使C6快速放电,再次将输入电压供至IC.当电压再次升高时,就又恢复了正常的运行状况。

图1 在电源启动后,该转换电路从电源的输出为稳压IC供电。用较低电压的输出而不是输入为IC供电,可将电源效率从77%提高到83%。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18110次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15980次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14170次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11846次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9194次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9108次