处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

基于大型汽车的新款电控空气悬架方案

基于大型汽车的新款电控空气悬架方案
来源:我爱方案网 时间:2013-03-18

【导读】这款空气悬架主要面向两类卡车。对于那些采用6*2驱动模式的卡车,新一代产品能够使卡车进一步轻量化,节省燃油,提升牵引力并减小车胎磨损程度。可提供更优化的牵引性能。

美驰威伯科近日为6*2(3根车轴,其中1根为驱动轴)卡车推出了新款电控空气悬架。这款空气悬架主要面向两类卡车。对于那些采用6*2驱动模式的卡车,新一代产品能够使卡车进一步轻量化,节省燃油,提升牵引力并减小车胎磨损程度。而对于那些尚未使用或即将采用6*2驱动模式的卡车,这款产品能够为其提供更优化的牵引性能。间接提高了车辆的转售价值。

这款电控空气悬架的主要配置和优势包括:

1、能够更精切地控制车轴与悬架间的负载分配。

2、仅在车辆负载发生变化时(垂直方向的加速度,例如上下坡,路面颠簸)空气弹簧才会工作,减少缩短压缩机工作频率以减少空气消耗,提升燃油经济性。空气弹簧工作时,内腔充入压缩空气,形成一个压缩空气气柱。随着振动载荷量的增加,弹簧的高度降低,内腔容积减小,弹簧的刚度增加,内腔空气柱的有效承载面积加大,此时弹簧的承载能力增加。当振动载荷量减小时,弹簧的高度升高,内腔容积增大,弹簧的刚度减小,内腔空气柱的有效承载面积减小,此时弹簧的承载能力减小。这样,空气弹簧在有效的行程内,空气弹簧的高度、内腔容积、承载能力随着振动载荷的递增与减小发生了平稳的柔性传递、振幅与震动载荷的高效控制。

3、具有更快速地传递负载的能力,防止驱动车轮打滑,减少发生牵引力不足情况的几率。

4、与机械平整阀门相比,其弹簧的充放气效率更高。

5、当车辆负载发生突然变化时,具有负载压力变化保护装置以防止悬架系统受到损伤。

6、手动升降轴控制以减小车辆在空载状态下的滚动阻力。
 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22214次
2 1N4001 0.19MB 18128次
3 DAC1220E 0.95MB 16450次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15995次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14187次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11860次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9432次
8 DS1337U+ 0.28MB 9210次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9208次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9125次