数码管也称LED数码管,不同行业人士对数码管的称呼不一样,其实都是同样的产品。数码管按段数可分为七段数码管和八段数码管,八段数码管比七段数码管多一个发光二极管单元,也就是多一个小数点(DP)这个小数点可以更精确的表示数码管想要显示的内容;按能显示多少个(8)可分为1位、2位、3位、4位、5位、6位、7位等数码管。
按发光二极管单元连接方式可分为共阳极数码管和共阴极数码管。共阳数码管是指将所有发光二极管的阳极接到一起形成公共阳极(COM)的数码管,共阳数码管在应用时应将公共极COM接到+5V,当某一字段发光二极管的阴极为低电平时,相应字段就点亮,当某一字段的阴极为高电平时,相应字段就不亮。共阴数码管是指将所有发光二极管的阴极接到一起形成公共阴极(COM)的数码管,共阴数码管在应用时应将公共极COM接到地线GND上,当某一字段发光二极管的阳极为高电平时,相应字段就点亮,当某一字段的阳极为低电平时,相应字段就不亮。
数码管是显示屏其中一类, 通过对其不同的管脚输入相对的电流,会使其发亮,从而显示出数字能够显示 时间、日期、温度等所有可用数字表示的参数。由于它的价格便宜 使用简单 在电器特别是家电领域应用极为广泛,空调、热水器、冰箱等等。绝大多数热水器用的都是数码管,其他家电也用液晶屏与荧光屏。
数码管引脚共阴和共阳极的分辨:
LED数码有共阳和共阴两种,把这些LED发光二极管的正极接到一块(一般是拼成一个8字加一个小数点)而作为一个引脚,就叫共阳的,相反的,就叫共阴的,那么应用时这个脚就分别的接VCC和GND。再把多个这样的8字装在一起就成了多位的数码管了。
LED数码有共阳和共阴两种,把些LED发光二极管的正极接到一块(一般拼成一个8字加一个小数点)而作为一个引脚,就叫共阳的,相反的,就叫共阴的,那么应用时这个脚就分别的接VCC和GND。再把多个这样的8字装在一起就成了多位的数码管了。 找公共共阴和公共共阳首先,我们找个电源(3到5伏)和1个1K(几百的也欧的也行)的电阻, VCC串接个电阻后和GND接在任意2个脚上,组合有很多,但总有一个LED会发光的找到一个就够了,然后用GND不动,VCC(串电阻)逐个碰剩下的脚,如果有多个LED(一般是8个),那它就是共阴的了。
相反用VCC不动,GND逐个碰剩下的脚,如果有多个LED(一般是8个),那它就是共阳的了。
led数码管的结构:
LED数码管也称半导体数码管,是目前数字电路中常用的显示器件。它是以发光二极管作笔段并按共阴极方式或共阳极方式连接后封装而成的。图5-41所示是两种LED数码管的外形与内部结构,+、-分别表示公共阳极和公共阴极,a~g是7个笔段电极,DP为小数点。LED数码管型号较多,规格尺寸也各异,显示颜色有红、绿、橙等。
led数码管的检测:
1.、用二极管档检测
将数字万用表置于二极管档时,其开路电压为+2.8V。用此档测量LED数码管各引脚之间是否导通,可以识别该数码管是共阴极型还是共阳极型,并可判别各引脚所对应的笔段有无损坏。
(1) 检测已知引脚排列的LED数码管 检测接线如图5-42所示。将数字万用表置于二极管档,黑表笔与数码管的h点(LED的共阴极)相接,然后用红表笔依次去触碰数码管的其他引脚,触到哪个引脚,哪个笔段就应发光。若触到某个引脚时,所对应的笔段不发光,则说明该笔段已经损坏。
(2) 检测引脚排列不明的LED数码管 有些市售LED数码管不注明型号,也不提供引脚排列图。遇到这种情况,可使用数字万用表方便地检测出数码管的结构类型、引脚排列以及全笔段发光性能。
2、用hFE档检测
利用数字万用表的hFE档,能检查LED数码管的发光情况。若使用NPN插孔,这是C孔带正电,E孔带负电。例如,在检查LTS547R型共阴极LED数码管时,从E孔插入一根单股细导线,导线引出端接(-)级(第③脚与第⑧脚在内部连通,可任选一个作为(-));再从C孔引出一根导线依次接触各笔段电极,可分别显示所对应的笔段。若按5-45所示电路,将第④、⑤、①、⑥、⑦脚短路后再与C孔引出线接通,则能显示数字“2”。把a~g段全部接C孔引线,就显示全亮笔段,显示数字“8”。
检测时,若某笔段发光黯淡,说明器件已经老化,发光效率变低。如果显示的笔段残缺不全,说明数码管已经局部损坏。注意,检查共阳极LED数码管时应改变电源电压的极性。 如果被测LED数码管的型号不明,又无引脚排列图,则可用数字万用表的hFE档进行如下测试:
(1) 判定数码管的结构类型(共阴或共阳)。
(2) 识别引脚列。
(3) 检查全笔段发光情况。
具体操作时,可预先把NPN插孔的C孔引出一根导线,并将导线接在假定的公共电极(可任设一引脚)上,再从E孔引出一根导线,用此导线依次去触碰被测管的其他引脚。根据笔段发光或不发光的情况进行判别验证。测试时,若笔段引脚或公共引脚判断正确,则相应的笔段就能发光。当笔段电极接反或公共电极判断错误时,该笔段就不能发光。 数字万用表hFE档所提供的正向工作电流约20mA,做上述检查绝对不会损坏被测器件。
需注意的是,用hFE档或二极管档不适用于检查大型LED数码管。由于大型LED数码管是将多只发光二极管的单个字形笔段按串、并联方式构成的,因此需要的驱动电压高(17V左右),驱动电流大(50mA左右)。检测这种管子时,可采用20V直流稳压电源,配上滑线电阻器作为限流电阻兼调节亮度,来检查其发光情况。
云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。
(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)