处理中...

首页 > 电子元器件知识 > 数码管 >

LED数码管的结构及安装教程

LED数码管的结构及安装教程

时间:2022-01-11 18:38:11   来源:网络整理

现在,我们经常使用的小型LED数码管多为“8”字形LED数码管。“8”字形LED数码管内部由LED数码管8个发光二极管组成,其中LED数码管7个发光二极管(a~g)作为7段笔画组成“8”字LED数码管结构(故也称7段LED数码管),剩下的1个发光二极管(h或dp)组成小数点,如图a所示。

而LED数码管发光二极管按照LED数码管共阴极或共阳极的方法连接,即把所有LED数码管发光二极管的负极(阴极)或正极(阳极)连接在一起,作为LED数码管公共引脚;而每个LED数码管发光二极管对应的LED数码管正极或者负极分别作为LED数码管独立引脚(称“笔段电极”),此LED数码管引脚名称分别与图 a中的LED数码管发光二极管相对应,即LED数码管a、b、c、d、e、f、g脚及LED数码管h脚(小数点),如图b所示。

若按规定使LED数码管某些笔段上的发光二极管发光,就能使LED数码管够显示出图c所示的“0~9”10个数字和“A~F”6个字母,还能使LED数码管显示小数点,LED数码管可用于2进制、10进制以及16进制数字的显示,LED数码管使用非常广泛。

led数码管安装教程

步:

在墙体上打孔,装膨胀螺钉,再装LED护栏灯,用自攻螺丝锁住;护栏灯之间的距离根据客户的要求而定;一般是1CM到3CM之间。

第二步:

一般情况下为白色或红色硅胶圈。然后将LED护栏灯的信号线、电源线对接起来,一定要对接紧密,然后把螺母扭紧。(外面再打上玻璃胶或黑色胶布绕一下,这样对防水更有好处。)不要因为马虎或难扭紧而没有扭紧,造成进水,给后来维护带来不少麻烦。信号线公司采用的一般两芯的小公母插头;电源线是两芯的大公母插。

第三步:

根据变压器的功率以及护栏灯的功率来计算每台变压器可以带多少条护栏灯;比如108灯的LED七彩护栏灯是10W/M;144灯的LED护栏灯是12W/M;若用400W的防水变压器,则可以带108灯36M管;144灯的则带32M管。若变压器可以带36M管;变压器则放在第18和19条中间,接两条线出来,再接几个分接口,每边各带18条。

比如108灯的LED七彩护栏灯是10W/M;144灯的LED护栏灯是12W/M;若用400W的防水变压器,则可以带108灯36M管;144灯的则带32M管。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)