处理中...

首页 > 电子元器件知识 > 湿敏元器件 >

湿敏电容的简介及工作原理

湿敏电容的简介及工作原理

时间:2022-01-11 18:38:12   来源:网络整理

一般是用高分子薄膜电容制成的,常用的高分子材料有聚苯乙烯、聚酰亚胺、酷酸醋酸纤维等。当环境湿度发生改变时,湿敏电容的介电常数发生变化,使其电容量也发生变化,其电容变化量与相对湿度成正比。

1、特点:

湿敏电容的主要优点是灵敏度高、产品互换性好、响应速度快、湿度的滞后量小、便于制造、容易实现小型化和集成化,其精度一般比湿敏电阻要低一些。国外生产湿敏电容的主厂家有Humirel公司、Philips公司、Siemens公司等。以Humirel公司生产的SH1100型湿敏电容为例,其测量范围是(1%~99%)RH,在55%RH时的电容量为180pF(典型值)。当相对湿度从0变化到100%时,电容量的变化范围是163pF~202pF。温度系数为0.04pF/℃,湿度滞后量为±1.5%,响应时间为5s。

2、测湿原理

电容式湿度传感器在测量过程中,就相当于一个微小电容,对于电容的测量,主要是测量其电容值C。湿度传感器并不是一个纯电容,它的等效形式见下图虚线部分所示,相当于一个电容和一个电阻的并联。

3、测量电路及原理图

下图是电容式湿度传感器复数电压法测量的具体测量电路,包括三个部分:微分电路、反相电路和积分电路 。正弦波发生器产生的正弦信号Vin经过微分电路后,信号变成Vout,然后将Vout的输出分成两路,一路直接经电子开关1K直接进入积分电路,另一路先经过反相电路,使Vout的输出为Vout,经过电子开关2K后,也同样进入积分电路。电子开关1K、2K的作用是将Vout信号进行整流,然后经过积分电路进行测量。利用上述方法测量湿敏电容的值,测量范围在30pF~100pF之间,测量的相对误差可达±0.2%

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)