处理中...

首页 > 电子元器件知识 > 湿敏元器件 >

湿度传感器稳定性对准确性的影响

湿度传感器稳定性对准确性的影响

时间:2022-01-11 18:38:12   来源:网络整理

在实际使用中,由于灰尘、油和有害气体的影响,使用时间会导致老化,精度会降低。湿度传感器的准确度应根据其长期稳定性来判断。一般来说,长期稳定和使用。寿命是影响湿度传感器质量的个问题。很少有产品在1%RH水平下具有年度漂移控制,通常约为±2%或甚至更高。

湿度传感器温度系数湿度传感器对温度敏感,对温度敏感,温度系数一般在0.2~0.8%RH /°C范围内一些湿度传感器在不同的相对湿度下具有不同的温度系数。温度漂移是非线性的,需要对电路进行温度补偿。

具有MCU软件补偿或温度补偿的湿度传感器无法保证整个温度范围的精度。湿度传感器温度漂移曲线的线性化直接影响补偿效果。非线性温度漂移通常不能补偿更好的效果。只有硬件温度跟踪补偿才能获得真正的补偿效果。湿度传感器工作的温度范围也是一个重要参数。大多数湿度敏感组件难以在40°C以上正常工作。

精度和长期稳定性湿度传感器的精度应为±2%?±5%RH。如果未达到该水平,则难以用作测量仪器。湿度传感器应达到±2%?±3%RH的精度。更困难的是,通常产品数据中给出的特性是在室温(20°C±10°C)和清洁气体下测量的。

在实际使用中,由于灰尘、油和有害气体的影响,使用时间会导致老化,精度会降低。湿度传感器的准确度应根据其长期稳定性来判断。一般来说,长期稳定和使用。寿命是影响湿度传感器质量的个问题。很少有产品在1%RH水平下具有年度漂移控制,通常约为±2%或甚至更高。

湿度传感器供应金属氧化物陶瓷,高分子量聚合物和氯化锂等湿敏材料时施加直流电压,会导致性能变化,甚至失效,所以这类湿度传感器不能使用直流电压或直流分量交流电压。必须是交流供电。

温度和湿度校正校正湿度比校正温度困难得多。温度校准通常使用标准温度计作为标准,并且难以实现湿度校准标准。干湿球温度计和一些常用的指针式湿度计不能用于校准。由于所需的环境,无法保证准确性。通常,条件非常严格(优选在适合湿度的环境中)。在没有完整的校准装置的情况下,通常使用简单的饱和盐溶液并测量温度。

互换性目前,湿度传感器通常具有较差的互换性。同类型的传感器不能互换,严重影响使用效果。它增加了维护、的难度。一些制造商在这方面做出了各种努力。 (但可互换性仍然很差)取得了良好的效果。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)