处理中...

首页 > 电子元器件知识 > 湿敏元器件 >

湿度传感器安装说明

湿度传感器安装说明

时间:2022-01-11 18:38:12   来源:网络整理

为了更准确地监测生活中的温度和湿度,我们的人力不符合温度和湿度准确度的要求。此时,需要湿度传感器。湿度传感器的应用可以极大地满足每个人。每个人都喜欢温度和湿度的准确性。然后,当使用湿度传感器时,我们需要安装湿度传感器。我们需要注意哪些温度和湿度传感器的安装?我将向您介绍湿度传感器的三个主要安装。

湿度传感器是一种传感器,可以感应温度并将其转换为可用的输出信号。湿度传感器是温度测量仪器的核心部件,种类繁多。根据测量方法,它可以分为两种类型:接触型和非接触型。根据传感器材料和电子元件的特性,它可分为两种类型:热电阻和热电偶。

湿度传感器应安装在避免安装在温度死角,强磁场和炉门或太靠近受热物体的地方。湿度传感器的接线盒不得接触被测介质的容器壁。湿度传感器接线盒的温度不应超过100°C。对于使用陶瓷或云母铂电阻元件的WZP型RTD湿度传感器,应在无振动或振动的情况下安装。对于WZC,在振动较大的地方应避免使用铜热电阻湿度传感器。对于那些有振动的场合,可以使用具有更好抗震性能的撬装式湿度传感器。

热电偶湿度传感器的参考温度的温度变化应尽可能小,不应超过100°C。选择隔爆型热电偶湿度传感器时,须注意安装现场的分类和分类。分组和区域范围应符合相应的规定。带瓷保护套的热电偶湿度传感器须避免快速冷却和加热安装,安装时应不妨碍加热体的运动,以免瓷管开裂和损坏。

湿度传感器的插入深度通常可以根据实际需要确定。但是,小插入深度不应小于湿度传感器保护套直径的8-10倍。湿度传感器尽可能垂直安装,以防止在高温下变形,但在流速情况下,须以流速(通常为45°)反向安装。好选择管道弯曲。湿度传感器的有效工作部分应位于流体的中间。需要水平安装时,必要时应安装支撑架。对于倾斜和水平安装的湿度传感器接线盒出口孔应向下,以防止湿气,污垢等落入接线盒。对于湿度传感器的维护,要注意定期清洁。对于湿度传感器测量,确保Pt100铂电阻的表面和引脚清洁干燥。清洁铂电阻时,务必取下湿度传感器,并用酒精或异丙酮清洗。具体步骤如下:

1.拧下湿度传感器探头上的黑色滤光片。过滤器内部有一个薄的白色滤光片。拧下过滤器,用干净的小刷子清除过滤器上的灰尘,然后用蒸馏水清洗。

2.将保护盖和滤纸完全风干后,将它们安装在传感器上。然后通过外部传输盒将湿度传感器连接到收集器,然后将其放入恒湿盐湿度发生器中,与湿度标准传感器进行比较。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)