处理中...

首页 > 电子元器件知识 > 可控硅 >

可控硅与固态继电器的作用为何如此高度相似?

可控硅与固态继电器的作用为何如此高度相似?

时间:2022-01-11 18:38:11   来源:网络整理

由于体积小、结构相对简单、功能性强,可控硅在电子电路设计中成为了应用较为广泛的半导体器件之一,对电路中的电流及电压等进行调节。在功能上可控硅和固态继电器有着高度的相似性,但实际上,这两种器件是有很大区别的。本文就将对可控硅与固态继电器的区别进行讲解,帮助大家了解其中包含的那些应该掌握的知识。

这两者的区别,可以用简单的几句话来解释,但如果真的深究起来,也能总结出不少知识。可控硅可以是单向的,也可以是双向的,可以过零触发也可以移相触发,固态继电器同样是如此的。所以,他们的用途、形式都是一样类型产品,从这一点上(使用的形式、性质角度)没有区别,因为固态继电器也是可控硅做的(三极管的固态继电器除外)。

那么他们的区别到底在那呢?他们的区别就在于,可控硅就是可控硅,固态继电器则是可控硅+同步触发驱动。这就是区别。现在有一种叫“智能化可控硅模块”,他把可控硅元件、同步触发驱动做在一个模块里了,这种可控硅与固态继电器已经无法区分了。当然,从形状上可以区分。

可控硅的工作原理

可控硅是P1N1P2N2四层三端结构元件,共有三个PN结,分析原理时,可以把它看作由一个PNP管和一个NPN管所组成。当阳极A加上正向电压时,BG1和BG2管均处于放大状态。此时,如果从控制极G输入一个正向触发信号,BG2便有基流ib2流过,经BG2放大,其集电极电流ic2=β2ib2。因为BG2的集电极直接与BG1的基极相连,所以ib1=ic2。此时,电流ic2再经BG1放大,于是BG1的集电极电流ic1=β1ib1=β1β2ib2。这个电流又流回到BG2的基极,表成正反馈,使ib2不断增大,如此正向反馈循环的结果,两个管子的电流剧增,可控硅使饱和导通。

由于BG1和BG2所构成的正反馈作用,所以一旦可控硅导通后,即使控制极G的电流消失了,可控硅仍然能够维持导通状态,由于触发信号只起触发作用,没有关断功能,所以这种可控硅是不可关断的。由于可控硅只有导通和关断两种工作状态,所以它具有开关特性,这种特性需要一定的条件才能转化。

可以看到,可控硅与固态继电器实际上是包含的关系,固态继电器的组成依靠着可控硅为基础,这就能解释这两者的关系为何这样令人摸不着头脑容易混淆了。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)