处理中...

首页 > 电子元器件知识 > 三极管 >

数字万用表测量三极管的方法

数字万用表测量三极管的方法

时间:2022-01-11 18:38:11   来源:网络整理

数字式万用表由于使用方便,读数准确深受人们喜爱,在现代电工电子测量中获得广泛应用。但是由于人们对传统指针式万用表很熟悉,有的朋友在测量某些元件时,感到不如针式万用表方便,如测三极管。实际上数字万用表测量三极管时更加方便,以下小编和大家分享一下数字万用表测量三极管的方法。

数字万用表测量三极管的方法一:先判断 基极b和管型

1、首先将数字万用表打到蜂鸣二极管档,同时要注意数字万用表的红表笔始终是电源正极。

2、将红色表笔固定任接某个脚上,黑色表笔依次接触另外两个脚,如果两次万用表显示的值为“0.7V”左右或显示溢出符号“1”。则红表笔所接的脚是基极。若一次显示“0.7V”左右,另一次显示溢出符号“1”,则红表笔接的不是基极,此时应更换其它脚重复测量,直到判断出“b”极为止同时可知:两次测量显示的结果为“0.7V”左右的管子是NPN型,两次测量显示的是溢出符号“1”的管子是PNP型。

数字万用表测量三极管的方法二:再判断基极c和e极

1、以NPN型管为例。将万用表打到“MΩ”档,把红表笔接到假设的集电极c上,黑表笔接到假设的发射极e上,并且用手握住b极和c极(b极和c极不能直接接触),通过人体,相当于在b、C之间接入偏置电阻,读出万用表所示c、e间的电阻值。

2、然后将红、黑表笔反接重测。若次电阻比第二次电阻小(第二次阻值接近于无穷大),说明原假设成立,即红表笔所接的是集电极c,黑表笔接的是发射极e。

判断结果:

c和e极的另外一种判断方式:

还可以用数字万用表测量三极管“hFE”档进行测量。先判断出三极管是NPN型还是PNP型,再将三极管插入相应的hFE孔,若测得的hFE为几十~几百左右,则说明管子是正常的且有放大能力,三极管的电极与相应插孔相同;如果测得的hFE在几~十几之间,则表明c、e极插反了,可以反复对调c、e极,多测几次hFE值,以的计数来确定c、e极。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)