处理中...

首页 > 电子元器件知识 > 三极管 >

三极管的作用及检测方法

三极管的作用及检测方法

时间:2022-01-11 18:38:11   来源:网络整理

晶体三极管具有电流放大作用,其实质是三极管能以基极电流微小的变化量来控制集电极电流较大的变化量,这是三极管基本的和重要的特性,我们将ΔIc/ΔIb的比值称为晶体三极管的电流放大倍数,用符号“β”表示,电流放大倍数对于某一只三极管来说是一个定值,但随着三极管工作时基极电流的变化也会有一定的改变。

一、扩流

把一只小功率可控硅和一只大功率三极管组合,就可得到一只大功率可控硅,其输出电流由大功率三极管的特性决定,见附图9(a)。图9(b)为电容容量扩大电路。利用三极管的电流放大作用,将电容容量扩大若干倍,这种等效电容和一般电容器一样,可浮置工作,适用于在长延时电路中作定时电容,用稳压二极管构成的稳压电路虽具有简单、元件少、制作经济方便的优点,但由于稳压二极管稳定电流一般只有数十毫安,因而决定了它只能用在负载电流不太大的场合。图9(c)可使原稳压二极管的稳定电流及动态电阻范围得到较大的扩展,稳定性能可得到较大的改善。

二、代换

图9(d)中的两只三极管串联可直接代换调光台灯中的双向触发二极管;图9(e)中的三极管可代用8V左右的稳压管,图9(f)中的三极管可代用30V左右的稳压管,上述应用时,三极管的基极均不使用。

三、模拟

用三极管够成的电路还可以模拟其它元器件,大功率可变电阻价贵难觅,用图9(g)电路可作模拟品,调节510电阻的阻值,即可调节三极管C、E两极之间的阻抗,此阻抗变化即可代替可变电阻使用。图9(h)为用三极管模拟的稳压管,其稳压原理是:当加到A、B两端的输入电压上升时,因三极管的B、E结压降基本不变,故R2两端压降上升,经过R2的电流上升,三极管发射结正偏增强,其导通性也增强,C、E极间呈现的等效电阻减小,压降降低,从而使AB端的输入电压下降,调节R2即可调节此模拟稳压管的稳压值。

三极管的检测方法

1、一般正常的三极管是能够测量到两个PN结,他们的引脚排列是:在正面的时候依次为:b—c—e极,b基极、c集电极、e发射极。但是大功率三极管是固定的,在电路上更换安装的时候绝对不能接反,安装必须正确;

2、三极管实物的型号表示方法:C或D开头加数字的就表示是NPN型的,比如:C1815、D1407、D5287等都是NPN型,A和B开头的加些数字呢则表示是PNP型,比如:B817、A1015等;

3、如果三极管损坏了,就是它内部PN被击穿短路了,那么我们就用万用表测三个极中任意两个极之间的阻值都为0,这样的话,我们必须要更换三极管之后设备才会正常工作。

三极管的输出特性

(1)饱和区:

三极管工作在饱和区时基极-发射极和基极-集电极之间都处于正向偏置,从图中可以看出饱和区的三极管集电极电流IC随着UCE的增大而增大,特别是UCE几乎为零时IC增大速率很明显,集电极电流IC超过一定值时,三极管的直流增益hFE会下降,当直流增益hFE下降到正常数值的三分之二时的集电极电流,称为三极管的集电极电流。

(2)放大区:

三极管工作在放大区时基极-发射极处于正向偏置,基极-集电极之间处于反向偏置(因为UCE大于0.7V),这个时候三极管集电极电流IC变化很平缓,也就是说三极管集电极电流IC等于直流增益hFE与基极电流IB的乘积,基极开路时加在集电极和发射极之间的允许电压成为集-射极反向击穿电压。当UCE大于集-射极反向击穿电压时将导致三极管的击穿(相当于二极管的PN结加上反向偏置电压超出反向耐压导致二极管的击穿),三极管的数据手册中给出的集-射极反向击穿电压一般是常温25℃下的值,该值随着环境温度的升高而降低,使用时要特别注意。

(3)截止区:

显然此时三极管基极-发射极处于反向偏置,基极电流IB等于0。

总的来说三极管截止时等效于一个开关的断开(电阻无穷大),所以三极管集电极电流IC等于零;三极管饱和时等效于一个开关的接通(电阻很小),所以三极管集电极和发射极之间的电压几乎为零。集电极电流IC通过集电结时会产生热量,引起三极管的参数变化。当三极管因受热引起的参数变化不超过允许值时,集电极小号的功率等于IC和UCE的乘积。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)