处理中...

首页 > 电子元器件知识 > 三极管 >

如何区分三极管PNP与NPN

如何区分三极管PNP与NPN

时间:2022-01-11 18:38:11   来源:网络整理

半导体三极管也称为晶体三极管,可以说它是电子电路中重要的器件。它主要的功能是电流放大和开关作用。 三极管顾名思义具有三个电极。二极管是由一个PN结构成的,而三极管由两个PN结构成,共用的一个电极成为三极管的基极(用字母B表示——B取自英文Base,基本(的)、基础(的)),其他的两个电极分别称为集电极(用字母C表示——C取自英文Collector,收集)和发射极(用字母E表示—— E取自英文Emitter,发射)。

三极管基本的作用是放大作用,它可以把微弱的电信号变成一定强度的信号,当然这种转换仍然遵循能量守恒,它只是把电源的能量转换成信号的能量。三极管有一个重要参数就是电流放大系数β。当三极管的基极上加一个微小的电流时,在集电极上可以得到一个是注入电流β倍的电流,即集电极电流。集电极电流随基极电流的变化而变化,并且基极电流很小的变化可以引起集电极电流很大的变化,这就是三极管的放大作用。

如何区分三极管PNP与NPN

根据三极管的外形来判断

1.一般说来,PNP型三极管的外壳比NPN型高得多。另外,NPN型三极管外壳上有一个突出标志,根据这些不同就可以把它们区分开来。

2.用万用电表的欧姆挡来判断

根据等效电路的不同,就可以用万用表的欧姆挡来区分它们。方法如下:

将万用电表拨至适当的欧姆挡(实际上,在测量的过程中,要根据需要适当调节欧姆挡的挡级):

(1)将电表的红表笔接三极管的某一管脚,黑表笔先后分别接另外两个管脚,可测得两个阻值。

(2)若这两个值都很小(即阻值小于几百欧),则说明这个三极管是PNP型的三极管,与红表笔相接触的那个管脚是它的基极b.对它的进一步判断是:将红、黑表笔对调一下,即将黑表笔接触基极b,红表笔先后接另外两个管脚,重复测量一次,若测得的两个阻值均很大,则说明此三极管就是PNP型的三极管,且红、黑表笔对调后,与黑表笔相接触的那个管脚就是它的基极b,这就是证明原来判断是正确的。

(3)否则,重复步骤(1),直到测得的两个阻值都很小或者测试三次以上为止。

(4)若以红表笔为基准,把三极管的三个管脚都试了一遍,但它们都不满足步骤(2)的条件,则说明这个三极管是NPN型的三极管,对它的进一步判断步骤如下:把红、黑表笔位置对调一下,即以黑表笔为基准,红表笔分别接另外两个管脚。若某一次测得的这两个阻值都很小(即阻值小于几百欧姆),则说明这个三极管是NPN型的三极管,与黑表笔相接触的那个管脚是它的基极b。

由以上可知,用万用电表测阻值法不仅可以区分PNP和NPN型三极管,而且还可以把三极管的基极b判断出来。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)