处理中...

首页 > 电子元器件知识 > 热敏电阻 >

热敏电阻应用与参数

热敏电阻应用与参数

时间:2022-01-11 18:38:12   来源:网络整理

热敏电阻也可作为电子线路元件用于仪表线路温度补偿和温差电偶冷端温度补偿等。利用NTC热敏电阻的自热特性可实现自动增益控制,构成RC振荡器稳幅电路,延迟电路和保护电路。在自热温度远大于环境温度时阻值还与环境的散热条件有关,因此在流速计、流量计、气体分析仪、热导分析中常利用热敏电阻这一特性,制成专用的检测元件。

1 过液面控制

将两只负温度系数热敏电阻置于容器高、低液面安全位置,并施加定值加热电流。处于底部浸没于液体中的热敏电阻表面温度与周界温度相同,而处于高处暴露于空气中的热敏电阻表面温度则高于周界温度。若液面淹没高处电阻,使其表面溢度下降阻值增高,判断电路可利用阻值变化而及时通知报警装置,动作电路切断进液管路,起到过液面保护作用。若液面下降到低位,底部热敏电阻逐渐暴露于空气中,此时表面温度升高阻值下降,判断电路可利用阻值变化而及时通知动作电路打开进液管路供液。

2 温度测量

作为测量温度的热敏电阻一般结构简单。由于本身阻值较大,所以可忽略连接处的接触电阻,并可应用在数千米之外的远距离遥测过程。

3 温度补偿

利用负温度特性,可在某些电子装置中起到补偿作用。当过载而使电流和温度增加时,热敏电阻阻值加大反向下拉电流,起到补偿、保护等作用。此时应注意热敏电阻需串接在电子线路中。

4 温度拉制

在机电保护与控制中,常将临界点热敏电阻串接在继电器控制回路中,当某一设备遇突发性故障发生过载时,引起温度增高。若达到临界点阻值突然下降,继电器电流超过动作电流额定值而动作,起到切断、保护作用。

5 温度保护

热敏电阻在一些设备的功能管理中起着非常关键的作用,如无线话机、笔记本计算机、等。如果充电电阻很大,这些设备的电池完成充电就会很快。但同时也会存在过热的危险。如果过热使得温度超过电池的居里温度,电池的损坏就不能恢复。但如果充电电压太低,则电池充电时间就会长到无法忍受。在电池中使用热敏电阻,就可以检测过热的电阻或电池的过热,从而调整充电的速度。其结果是,电池开始充电时的电压会比较大,这样,在比较短的时间内就可以以较大的充电电压快速充电。而当将要达到临界电压或临界温度时,可以控制充电的速度使之降低,然后,再比较平稳地完成充电。

6 过热保护

例如笔记本计算机越来越小的尺寸,主板对温度是非常敏感的,而主板又是非常接近发热的电源电阻,不断提高的CPU 主频不仅提高了CPU 的速度,也使得它的工作温度高。在这种场合,表面封装式热敏电阻既可以快速响应又有过热的保护,也比较容易使用。

热敏电阻无处不在,空调测温,加热控温,保护限温都是采用热敏电阻,热敏电阻成本低廉,构造简单使得应用广泛。热敏电阻的阻值随着温度的变化而变化,变化的阻值就可以得到不同的分压,从而间接换算出温度值,根据测量的温度范围需要选择不同的参考电阻,这样才能得到的采集线性段。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)