处理中...

首页 > 电子元器件知识 > 热敏电阻 >

热敏电阻温度测试的构成

热敏电阻温度测试的构成

时间:2022-01-11 18:38:12   来源:网络整理

热敏电阻器是敏感元件的一种,其根据温度系数不同区划为正温度系数热敏电阻和负温度系数热敏电阻。热敏电阻的类型特点是在使用温度的灵敏度,不同的温度下显示出不同的电阻值。而热敏电阻关键用于电的器具配置的过热保护、固体继电器、持温、放大电路增益、电机启动器、火灾报警和温度补偿等地方。

热电阻测温系统通常是由热电阻、完整的闭合回路和显示仪表等构成。我们要留意以下几点:1、热电阻和显示仪表的分度号通常要一样2、为了取消连接电缆导体电阻转变的影响,必须采用三线式接线法。热电阻顾名思义,它的电阻的阻值是随着热度改变而变化的,比如譬如Cu50,Cu100,铂热电阻的测温的范围一般为零下200-800摄氏度,铜热电阻为零下40到140摄氏度。

如用铂做成的铂热电阻,其分度号称Pt100。就是说其阻值在0℃是100Ω,-200℃时为18.52Ω,200℃时为175.86Ω,800℃时为375.70Ω。 譬如用热轧铜棒作的热电阻,分度号Cu50。其在0℃时,阻值是50Ω,100℃时是71.400Ω。

热电阻公式通用是Rt=Ro(1+A*t+B*t*t);Rt=Ro[1+A*t+B*t*t+C(t-100)*t*t*t] 的方法,t表示温度℃,Ro是0℃时的电阻值,A、B、C都是规定的系数,关于Pt100,Ro=100。分度号定义:代表温度领域,且表示每种分度号的温度测量仪表或热电阻具体多少温度输出多少V或者MV的电压。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)