处理中...

首页 > 电子元器件知识 > 继电器 >

功率继电器和功率方向继电器的接线方式?

功率继电器和功率方向继电器的接线方式?

时间:2022-01-11 18:38:13   来源:网络整理

功率继电器(power relay),是一种在输入量(或激励量)满足某些规定的条件时,能在一个或多个电器输出电路中产生跃变的一种器件。可用于中性点直接接地系统,作为零序电流保护的方向元件。

功率继电器接线方式

功率继电器的接线方法是怎样的?下面就由小编为大家讲解:

1.按外接线图正确连接无误,特别要注意接到本装置的电压和电流一定要是A、C相,电流互感器接入的同极性端正确。

2.接通电源,“电源”指示灯亮。将钮子开关打到“试验”位置,功率继电器和卸载的“越限”指示灯亮,并输出一个报警信号,经数妙延时后“动作”指示灯亮,但逆功和卸载输出功率继电器不会动作,说明装置内部逻辑功能正常。其延时时间分别为逆功率和卸载的延时,其值可分别通过“逆功率延时时间”调节电位器(在左下方)和“卸载延时时间”调节电位器(在右下方)进行调整,顺时针为增大方向。然后,将钮子开关打到“运行”位置。

注意:二次试验的时间间隔应大于30秒。否则,第二次试验的“延时时间”会偏短。

3、机组并联运行时,电压保持额定,让某台机组逆功,达一定值时逆功率“超限”指示灯亮,经延时后“动作”指示灯亮,功率继电器动作将主开关跳闸,逆功机组介列,动作功率可以通过“动作功率调节电位器”(在左上方)进行调节,顺时针为增大方向。如在单机运行正功率时,功率继电器就动作,则应把接线端子1、2的接线对调。

4、卸载动作值和延时时间的整定:

将“动作电流”调整电位器(在右上方)顺时针调到最大。将发电机负载电流增加到需要卸载的数值,然后逆时针慢慢调节该电位器,直到“越限”指示灯亮,并以此时开始计时,直到“动作”指示灯亮并卸去次要负载,该时间即为卸载装置动作的延时时间。

用户可在订货时提出整定值要求,出厂时予整定好。

外形尺寸:宽×高×厚=150×105×68安装尺寸:140×954-Φ5

功率方向继电器的接线方式

继电器与电流互感器和电压互感器之间的连接方式。

应满足如下要求:

(1)必须保证功率方向继电器具有良好的方向性。即正向发生任何类型的故障都能动作,而反向故障时则不动作。

(2)尽量使功率方向继电器在正向故障时具有较高的灵敏度,φk接近φsen。

1.功率方向继电器的90°接线

如上表所示,保护处于送电侧,当cosφ=1时,3个功率方向继电器测量的φk均为90°。

90°接线功率方向继电器的动作情况分析

(1)三相短路

①正方向三相短路

由于是对称性故障,3个功率方向继电器的行为一样,以A相继电器为例分析,如下图所示:

φk为线路阻抗角,φK是继电器的测量相角。显然在动作区内,如果选择α=90°-φk,则功率方向继电器工作在最灵敏状态。

②反方向三相短路

由上图可见不在动作区内,功率方向继电器不会动作。

(2)两相短路

以BC相短路为例分析,由于A相无故障电流,A相功率方向继电器动作与否取决于负荷电流,B相电压和C相电压的夹角在近处短路时接近0°,而在远处短路时接近120°,故按两种极端情况分析故障相(B、C相)功率方向继电器行为,分析时只讨论正向故障情况。

①近处BC相短路

由上图可见近处两相短路时故障相的功率方向继电器行为与三相短路时相同。

②远处BC相短路

由上图可见,两个故障相功率方向继电器均能正确判明故障方向。

2.非故障相电流的影响及按相起动接线

不对称故障时非故障相仍有电流,称为非故障相电流。

小电流接地系统中非故障相电流为负荷电流。

大电流接地系统中还应考虑接地故障时由于零序电流分布系数与正负序电流分布系数不同造成的非故障电流。

如上图所示,保护反向发生BC相短路时,A相功率方向继电器流过非故障电流,A相功率方向继电器流过非故障电流,动作与否取决与故障前潮流的方向,不反应于故障方向A相功率方向继电器流过非故障电流,动作与否取决与故障前潮流的方向,不反应于故障方向。

电流继电器触点与功率方向继电器触点之间的接线时必须考虑非故障相电流的影响,应该满足“按相起动”原则,如下图所示接线。

采用按相起动后,发生反向BC相短路的故障时,由于A相电流继电器按躲过非故障相电流整定不动作,整套保护就不会误动作。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)