处理中...

首页 > 电子元器件知识 > 继电器 >

固态继电器(SSR)的控制和驱动方法有哪些

固态继电器(SSR)的控制和驱动方法有哪些

时间:2022-01-11 18:38:13   来源:网络整理

SSR是固态继电器的简称,固态继电器一种无机械触点的电子开关元件,它具有控制灵活,可靠性高,寿命长,在通与断的时间不会产生电火花,无噪声,开关速度快,工作频率高,抗干扰能力强等优点,SSR的另一个特点是驱动电流(或电压)小,给输入端加一个很小的信号,就可以实现对被控制系统的控制。(下文所有固态继电器均用SSR来表示)

作为无机械触点的开关功能元件,SSR的基本使用框图如下:

SSR的输入控制方法和电路

SSR的类型,型号很多,所以它的输入控制方法和控制电路也相应较多。SSR之间的共同特点是驱动电流或驱动电压很小,输入一个很小的信号就可以时间对SSR输出状态通,断的控制。如果要实现有效而可靠的控制,其输入信号必须达到一个给定值。对输入回路工作电流的要求,推荐值为5-10mA时开通,小于1mA时关断,对于输入端工作电压的要求,一般情况下开通时不低于3V,关断时小于1V,当然,因产品特性不同伙厂家不同,对输入电流或电阻值的要求是会有差异的。因此在使用和设计电路的时候,可以根据SSR的类型,规格和使用场合来进行选择和设计,下面就介绍一些基本的输入端控制方法和电路。

1.SSR触点控制方式

由一组机械触点直接控制电路,如下图,图中的S可以是机械开关,也可以是继电器触点货电子开关电路。

2.采用三极管控制SSR的通断

SSR可用NPN型货PNP型晶体三极管直接控制其输入端(如下图a,b所示),在图a电路中,平时VT导通,SSR出于接通状态,当有脉冲时,SSR断开,在图b所示电路中,平时电路中,平时VT截止,SSR呈断开状态,当有脉冲时,SSR接通。

对于一般的SSR,要求输入的小工作电压为3V(接通),若低于1V,则SSR关断。

3.采用TTL数字集成电路驱动SSR

用TTL数字继承电路控制SSR通断的电路,如下图:

4.采用CMOS数字集成电路驱动SSR

CMOS器件的输入阻抗高,输出逻辑电平摆动幅大(高低电平值接近电源电压),很适合与SSR和其他电路配合,但CMOS器件的静态功耗和动态功耗(静态功耗仅约为10nW,动态功耗为几毫瓦)。为确保CMOS器件使用安全,电路中采用三极管进行缓冲,隔离(如下图)。

5.用脉冲信号触发SSR的方法(如下图)

触发电路与SSR的“-”输入端相接,在A端加幅值为Up的脉冲信号,使可控硅VS触发导通,进而使SSR导通,该状态即使脉冲过后仍会继续保持。若此时B端加上另一个正脉冲信号,则VT导通,其集电极呈低电平。VS关断,脉冲过后,SSR转呈端态。

6.用交流电源驱动

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)