处理中...

首页 > 电子元器件知识 > 继电器 >

固态继电器短路和过流

固态继电器短路和过流

时间:2022-01-11 18:38:13   来源:网络整理

固态继电器在实际使用的很多情况下,经常由于负载侧的短路而发生固态继电器的损坏,这是广大电气工程师在设计时常碰到的问题。

固态继电器的故障问题,常见的主要有过热、过流过压这两种。当固态继电器发生这两种故障问题了,就会对测量结果有影响,需要操作者及时的找到故障原因,才能够更好的解决。

1、固态继电器发热原因:

固态继电器即在正常工作的时候,在其内部芯片上存在一定的功率损耗,这个损耗功率主要由固态继电器输出电压降与负载电流乘积决定,以发热的形式消耗掉。因此散热的好坏直接影响到固态继电器工作的可靠性,优良的热学设计可避免由于散热不良造成的失败和损坏。

2、固态继电器过流过压的原因:

在继电器使用时,因过流和负载短路会造成SSR固态继电器内部输出可控硅损坏,可考虑在控制回路中增加快速熔断器和空气开关予以保护型(选择继电器应选择产品输出保护,内置压敏电阻吸收回路和RC缓冲器,可吸收浪涌电压和提高dv/dt耐量);快速熔断器和空气开关,是通用的过电流保护方法。快速熔断器可按额定工作电流的1.2倍选择,一般小容量可选用保险丝。特别注意负载短路,是造成SSR产品损坏的主要原因。

短路和过流有两种保护方法:

一、固态继电器快速熔断保险丝选择

固态继电器的制造商会在样本里标明一个参数,表明半导体闸流管可以承受的电流vs时间。通常这个参数为“熔断用I2t”(安培平方秒)。

选择快速熔断保险丝通常要考虑以下几个方面:

1. 保险丝的电压等级。

2. 保险丝的电流等级(需要考虑额定负载时、启动电流、工作温度等)。

3. 保险丝的I2t等级。

4. 固态继电器的I2t等级。

保险丝的I2t等级必须要比固态继电器的I2t等级低,且高于负载的浪涌电流。

见下图:

对于月盛公司SSR系列,50A熔断用I2t为3000,90A熔断用I2t为7560。相对应的快熔保险丝:I《50A, I2t《3000; I《90A, I2t《7560。

由于目前真正的快速熔断器的售价很高,甚至价格高于固态继电器本身的价格,所以目前在国内市场基本上使用普通的保险丝(个别情况是标称是速断型,但是关键的参数I2t不标示出来,)来保护固态。在配合不当时,往往固态继电器熔断的时间比一般保险丝的熔断时间要快的多,所以经常发生固态损坏后保险丝还没有动作,所以一般的保险丝根本不能起到保护固态的作用。

施耐德Osmart C32N B型断路器的选择

另一种方案就是使用施耐德Osmart C32N B曲线的断路器来保护固态继电器,经过大量试验C32N B曲线的断路器在负载端短路的时候也能保护固态继电器。其脱扣曲线见下图。

C32N B特性脱扣曲线

由上图我们可以看出当电流达到断路器额定电流的3-5倍时,断路器的脱扣时间是11ms-21ms,月盛公司SSR系列10A、25A、50A、90A的固态在20ms的时间内能承受的电流分别是380A、570A、810A、1290A,分别是额定电流的38倍、27倍、16倍、14倍。所以断路器会在负载短路时能够及时(慢在21ms之内)跳闸。从而起到保护固态继电器的作用。

该方法的特点和优势是:既能保护固态,又能在短路故障排除后直接合上断路器,不用更换。这是保险丝无法做到的。

该方案既解决了固态继电器的保护问题,又解决了快速熔断器的成本过高问题,是一个值得推广的保护方式。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)