处理中...

首页 > 电子元器件知识 > 继电器 >

交流固态继电器的特点

交流固态继电器的特点

时间:2022-01-11 18:38:13   来源:网络整理

交流固态继电器ssr(solid state releys)是一种无触点通断电子开关,它利用电子元件(如开关三极管、双向可控硅等半导体器件)的开关特性,可达到无触点无火花地接通和断开电路的目的,为四端有源器件,其中两个端子为输入控制端,另外两端为输出受控端。

为实现输入与输出之间的电气隔离,器件中采用了高耐压的专业光电耦合器。当施加输入信号后,其主回路呈导通状态,无信号时呈阻断状态。整个器件无可动部件及触点,可实现相当于常用电磁继电器一样的功能。其封装形式也与传统电磁继电器基本相同。它问世于70年代,由于它的无触点工作特性,使其在许多领域的电控及计算机控制方面得到日益广范的应用。

固态继电器特点

固态继电器是具有隔离功能的无触点电子开关,在开关过程中无机械接触部件,因此固态继电器除具有与电磁继电器一样的功能外,还具有逻辑电路兼容,耐震耐机械冲击,安装位置无限制,具有良好的防潮防霉防腐蚀性能,在防爆和防止臭氧污染方面的性能也,输入功率小,灵敏度高,控制功率小,电磁兼容性好,噪声低和工作频率高等特点:

(1)SSR内部无机械部件,结构上采用了灌注全密封方式,因此,SSR具有耐震、耐腐蚀、长寿命及高可靠等优点,其开关寿命高达1010万次。

(2)低噪声:交流型SSR采用了过零触发技术,因此在线路上有效地降低了电压上升速率dv/dt和电流上升速率di/dt值,使SSR长期工作时对市电的干扰极小。

(3)开关时间短,约为10ms,可应用在频率较高的场合。

(4)输入电路与输出电路之间采用光电隔离,绝缘电压2500V以上。

(5)输入功耗很低,与TTL,COMS电路兼容。

(6)输出端有保护电路。

(7)负载能力强。

交流固态继电器的特点

1、输入控制端采用光电隔离的直流触发控制方式,并有信号接通指示。

2、内外形结构与标准电力电子模块相同,安装使用方便、安全可靠。

3、功率范围大。交流工作电流可达240a,工作电压可达660v。

4、较小的零点交越电压和射频干扰,内部自带rc阻容吸收电路。

5、无触点、无噪声、无火花、无振动,体积小,使用寿命长。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)