处理中...

首页 > 电子元器件知识 > 继电器 >

热过载继电器如何调节

热过载继电器如何调节

时间:2022-01-11 18:38:13   来源:网络整理

热过载继电器电流调节设置

热过载继电器由于其结构简单,安装和使用方便而被广泛应用于电动机的过载保护。依据电动机起动电流大小和时间长短,正确配置热继电器在电路中的连接方式,是合理选择热继电器整定电流的关键。

电动机在额定电流下工作时,无需热继电器保护。即使过载20%运行,设计时也考虑了允许持续段时间,不会马上烧毁。但电动机发生堵转或所拖动的机械出现故障,则会使电动机过载而烧毁;而热继电器能在这段时间内迅速切断电路,保证电动机的正常运转。

目前,热过载继电器用于轻载起动的电动机时,起动电流一般为额定电流的六倍左右,起动时间不会超过5秒,这时热继电器整定电流可调到等于电动机的额定电流。当电动机过载20%时,热继电器通过直接串联连接在电路中的主副触头,在规定的时间内迅速切断电源,保护电动机过载。热继电器能在5s内躲过六倍的起动电流而不致引起误动作。

热过载继电器在重载起动(或起动时间较长和拖动冲击性负载)的特殊场合中,如气化炉的鼓风机、引风机,由于这些设备起动时间超过5s,热继电器整定电流应调到电动机额定电流的1.1~1.15倍。有时为了不致在起动时引起热继电器误动作,只能再增大热继电器的整定倍数。这使电动机的过载能力超过了设计时的20%,对电动机的保护作用就不明显了。为了保证在重载场合动作的可靠性,热过载继电器在电路中的连接方式应采用如图1所示的电路。这种电路由于通过TA和KA以及KT的作用,使热过载继电器在起动时间长时也能躲过起动电流的冲击,而热继电器的整定值则可调节到等于额定电流值时也不会引起误动作。

实际运行表明,合理选择热过载继电器的整定电流,并依据电动机在不同场合的使用状况正确联接,

热继电器在轻载和重载场合下均能较好地保护电动机的过载。

使用热继电器对电动机进行过载保护时,将热元件与电动机的定子绕组串联,将热继电器的常闭触头串联在交流接触器的电磁线圈的控制电路中,并调节整定电流调节旋钮,使人字形拨杆与推杆相距一适当距离。当电动机正常工作时,通过热元件的电流即为电动机的额定电流,热元件发热,双金属片受热后弯曲,使推杆刚好与人字形拨杆接触,而又不能推动人字形拨杆。常闭触头处于闭合状态,交流接触器保持吸合,电动机正常运行。

若电动机出现过载情况,绕组中电流增大,通过热继电器元件中的电流增大使双金属片温度升得更高,弯曲程度加大,推动人字形拨杆,人字形拨杆推动常闭触头,使触头断开而断开交流接触器线圈电路,使接触器释放、切断电动机的电源,电动机停车而得到保护。

热继电器其它部分的作用如下:人字形拨杆的左臂也用双金属片制成,当环境温度发生变化时,主电路中的双金属片会产生一定的变形弯曲,这时人字形拨杆的左臂也会发生同方向的变形弯曲,从而使人字形拨杆与推杆之间的距离基本保持不变,保证热继电器动作的准确性。这种作用称温度补偿作用。

螺钉8是常闭触头复位方式调节螺钉。当螺钉位置靠左时,电动机过载后,常闭触头断开,电动机停车后,热继电器双金属片冷却复位。常闭触头的动触头在弹簧的作用下会自动复位。此时热继电器为自动复位状态。将螺钉逆时针旋转向右调到一定位置时,若这时电动机过载,热继电器的常闭触头断开。其动触头将摆到右侧一新的平衡位置。电动机断电停车后,动触头不能复位。必须按动复位按钮后动触头方能复位。此时热继电器为手动复位状态。若电动机过载是故障性的,为了避免再次轻易地起动电动机,热继电器宜采用手动复位方式。若要将热继电器由手动复位方式调至自动复位方式,只需将复位调节螺钉顺时针旋进至适当位置即可。

热过载继电器参数调整方法

热过载继电器的整定电流必须按电动机的额定电流进行调整,绝对不允许折弯双金属片。

一般热过载继电器应置于手动复位的位置上,若需要自动复位时,可将复位螺钉沿顺时针方向旋转。

热过载继电器由于电动机过载动作后,若要再次启动电动机,必须待热元件冷却后,才能使热过载继电器复位。一般复位时间是手动复位需要2min,自动复位需要5min。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)