处理中...

首页 > 电子元器件知识 > 继电器 >

时间继电器使用中的一些注意事项

时间继电器使用中的一些注意事项

时间:2022-01-11 18:38:13   来源:网络整理

在延时精度要求不高的场合,可选用价格低廉的空气阻尼式时间继电器;对精度要求高的场合,可选用电子式时间继电器。

选用时间继电器,除了要注意电源的类型与电压的等级,还要注意以下几点:

1.根绝控制系统的延时范围和精度选择时间继电器的类型和系列。在延时精度要求不高的场合,可选用价格低廉的空气阻尼式时间继电器;对精度要求高的场合,可选用电子式时间继电器。

2.根据控制方式选择时间继电器的延时方式(通电延时或断电延时)。同时,还必须考虑对瞬时动作触点的影响。

3.根据控制电路的工作电压选择空气阻尼式时间继电器吸引线圈的电压或电子时间继电器的工作电压。

4.在使用空气阻尼式时间继电器时,应保持延时机构的清洁,防止因进气孔堵塞而失去延时作用。

时间继电器使用过程中的注意事项

◎时间继电器延时过程中,不要转动设定旋钮或拨动指轮开关和倍率开关,否则该延时时间将偏离原设定时间。

◎设定旋钮不应超出刻度范围。

◎数显产品设定时间应在通电前设置好,通电后设定的时间无效。

◎旋钮设定时间的继电器的误差值是以%表示,改变设定时间其误差绝对值不会改变,因此请尽量靠近刻度范围使月,一般选用满刻度的2/3以上,希望避免用长延时产品进行短延时工作。

◎时间继电器的误差值是以%表示,改变设定时间其误差的绝对值不会改变,因此请尽量靠近刻度范围使用,避免用长延时产品进行短延时。

◎“0”刻度并不表示0显示,而是表示可以设定的小延时时间。

◎断电延时的继电器,通电时间应不小于2秒。

◎时间继电器的触点工作电流应不超过其额定工作电流(平时标注的均为纯阻性负载)。

◎多个产品并联使用时其并联端不能随意并联,应对应并联(例如:A产品的“2”端应并联在B产品的“2”端);控制端不可并联使用(例如:产品的清零、暂停端等),如这样使用也会导致产品烧坏。

◎使用过程中,不要拆卸时间继电器的外壳,以免引起触电或损坏产生误动作等。

◎尽可能避免在有显著摇动,或者经常受到振动冲击的场所使用。

◎应在无爆炸危险的介质中,且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体与尘埃(包括导电尘埃)的环境中使用。

◎应避免在遭受雨雪侵袭、接触水、电及阳光直射的场所使用。

◎请注意不要接触有机溶液(香蕉水、汽油等)、强碱、强酸性物质;产品在O℃以下存贮时,应在常温下放置3小时以上,方可通电使用。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)