处理中...

首页 > 电子元器件知识 > 继电器 >

过电流继电器怎么选型

过电流继电器怎么选型

时间:2022-01-11 18:38:13   来源:网络整理

过电流继电器怎么选型?过电流继电器一直以来都是人们生活以及工作当中的辅助小帮手。其实很多人在生活当中都会运用到这类装置,但是却完全不清楚如何挑选这类产品。关于过电流继电器的选择,其实是众多使用者关注的焦点问题。

要想挑选到优质的过电流继电器,那么一定要从多方面进行综合比较判断。进而使得过电流继电器的选择,达到更加合理正确的目标。及短期是一种电控装置,它可以帮助电流的输入输出进行预定控制的掌握。不仅如此,还能起到相关的自动调节、帮助不同的设备装置,达到更安全可靠的保护、转换等作用。

不仅如此,现在这类设备还能针对自动遥控以及自动监测等方面,发挥自己的功效。如今不少自动装置上,都安装了继电器。进而和相关的电器产品在一起使用,就组成了一个完整的程序控制系统,实现智能化自动化的运行状态。

在进行过电流继电器的选择时,一定要先了解相关产品的基本条件。就是控制电路的电源电压等,尤其是针对能提供的电流量是多少,对于选择产品来说非常关键。其次,被控制的电路当中所存在的电流以及电压等。除此之外,还需要了解被控电路需要几组以及什么形式的触点等。

除此之外,针对这类产品的选购,尽量挑选专业正规的生产厂家。因为毕竟是关于电力方面的装置,若是质量参数不达标,很容易影响相关设备的使用。若是将过电流继电器用在一般的电器产品上,还需要考虑机箱容积以及相关这个装置的电路板安装布局。

通常正规厂家都可以提供不同型号以及规格的过电流继电器给众多商家进行选择。大家要根据自己的实际需求,进而利用厂家提供的参数、数据等资料,然后考察过电流继电器的尺寸、型号等是不是适合自己的需求。

随着越来越多人群开始使用过电流继电器,进而使得这类产品的相关信息都引起了大众的关注。要知道挑选的过电流继电器若是不符合要求,是会直接影响不同设备、企业的运营的。进而正确进行过电流继电器的选择,会带给商家更多保障。

过电流继电器的工作原理

过电流继电器主要是通过过电流保护动作来实现对元件的保护。过电流继电器通过自身的测量元件来判断通过线路电流是否超过标准,以时间继电器为延时元件,以适当的延时来保证装置动作有选择性,同时信号继电器用来发出保护动作信号。正常运行时,和时间继电器的都是断开的,当被保护区故障或电流过大时,电流继电器动作,通过其触点启动时间继电器,经过预定的延时后,时间继电器触点闭合,将断路器跳闸接通,断路器跳闸,故障线路被切除,同时启动了信号继电器,信号牌掉下,并接通灯光或音响信号。

过电流继电器的作用

过电流继电器,其本质就是个限流器。在设定正常用电范围内,它起的是通电路桥作用。当线路发生机械短路,或者人体等等外物触电时,相当于启动了一个很大的用电器,会产生很大的电流。此时继电器自动断开,及时避免了更大事故的发生。我们平时所用的断电保护器就是出自于这个原理。

当主设备或输配电系统出现过负荷及短路故障时,该继电器能按预定的时限可靠动作或发出信号,切除故障部分,保证主设备及输配电系统的安全。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)