处理中...

首页 > 电子元器件知识 > 继电器 >

直流继电器线圈的接法分正负极吗

直流继电器线圈的接法分正负极吗

时间:2022-01-11 18:38:13   来源:网络整理

直流继电器线圈的接法分正负极吗

直流24V继电器的线圈的接法分正负极。线圈是直流电的继电器要求接入的直流电有正负极要求,因为两个不同的接线会使继电器的线圈产生不同方向的吸合力,记住电磁型继电器的衔铁都是在一侧的,另一侧的死的(不动的),一般继电器线圈接线柱上都标有正负极。

直流继电器线圈中的电流应该如何控制

直流继电器线圈中的电流应该如何控制?汽车继电器(Relay)是这种电子器件操纵元器件,它包括自动控制系统(键入控制回路)和被自动控制系统(輸出控制回路),它事实上是这种以较小的姿势吸合电流量去操纵很大的被控制回路电流量的自动开关。汽车继电器用以全自动控制回路当中时,运用两组操纵数据信号来操纵两组或多个家用电器接点来建立对别的家用电器的开关电源键入/輸出操纵。

请看图为如图所示。

下图的直流电汽车继电器运用于plc輸出驳接,来操纵别的电气设备。沟通交流汽车继电器与直流电汽车继电器因为工作频率的高矮,他们选用的铁芯原材料是不一样的。直流电汽车继电器的电磁线圈中应用的铁芯的材料是1个总体的软铁,这类软铁芯针对交流电造成的电磁场有较高的导磁率,依据不一样额定电压规定,电磁线圈绕阻的匝数相对而言比沟通交流汽车继电器电磁线圈绕阻的匝数少。

温馨提示,针对直流电汽车继电器用以晶体管驱动器的电流量中,为了避免电磁线圈绕阻在断掉工作电压时,造成的反方向电动势来毁坏晶体管,通常全是在直流电汽车继电器电磁线圈两边串联一头续流二极管。而沟通交流汽车继电器电磁线圈绕阻中的铁芯应用的为硅钢片原材料累加而成。它是为了避免交流电流非常容易造成磁滞耗损和交变电磁场全自动合闭产生环流(即涡旋状)而比较严重发烫。

沟通交流汽车继电器与直流电汽车继电器在应用全过程中,能看汽车继电器的标明。沟通交流汽车继电器在汽车继电器电磁线圈外边都标明交流电流AC,直流电汽车继电器都标明有Dc英文字母。通常230V沟通交流汽车继电器电磁线圈绕阻两边的阻值在13.14KΩ,而直流电28V汽车继电器电磁线圈两边的阻值只能0.636KΩ。

怎样操纵直流电汽车继电器电磁线圈中的电流量:

依据有关基本知识和元器件特点科学研究并常常应用的直流电汽车继电器RC起动电源电路,十分好用,实际效果非常好。

直流电汽车继电器的线圈电阻较小,以DC12Ⅴ小型继电器例,有的只能260Ω上下,工作中电流量约60mA,长期工作中电磁线圈会发烫。而且提升了开关电源的功率,本应小输出功率开关电源的,迫不得已挑选输出功率大一点儿的。自己详细介绍的汽车继电器RC起动电源电路,即能确保汽车继电器靠谱吸动,又能降低工作中电流量,减少电磁线圈溫度,犹言一举多得。图为为仿真模拟高模拟仿真电源电路及波型。

电源电路比较简单,在原汽车继电器电磁线圈接线端子上串入150Ω∥470uF并联电路只能。其基本原理是,在开关电源接入一瞬间,电容器两边的工作电压不可以基因突变,并不是一瞬间电容器两边等于短路故障,这一瞬间汽车继电器的起动工作电压贴近DC12V,起动电流量超过值。如波形图的蓝、绿尖峰。而在稳态时,汽车继电器工作频率在8.47Ⅴ,电流量约45mA,彻底能够维持靠谱吸动情况,并有许多容量,和沒有RC起动电源电路对比,电流量降低了16mA,汽车继电器基础不发烫了。RC主要参数可依据实际上开展挑选。以上是关于“直流继电器线圈中的电流应该如何控制”的相关介绍。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)