处理中...

首页 > 资料大全 > 热门推荐 >

CM4 Media 多媒体电脑

CM4 Media 多媒体电脑
来源: 时间:2023-07-07

CM4 Media是由上海晶珩EDATEC基于Raspberry Pi Computer Module 4自主设计研发的一款多媒体计算。CM4 Media系列的设计初衷是将树莓派计算机化,将树莓派的形态从一个单板计算机变成一台真正的计算机呈现给消费者。

CM4 Media的问世刷新了人们对树莓派电脑的理解,其小巧又精致的机身,强大又可靠的计算功能,以及全面的娱乐功能,为树莓派在Thine Client和个人消费领域的应用提供了更多可能。

 

CM4 Media之所以能成为一个优秀的多媒体点,很大一部分源于其强大的功能

1. 为迎合个人消费应用的需求,CM4 Media使用USB Type-C电源接口。

2. CM4 Media配备一个千兆以太网接口,可以连接有线网络,提升使用中的网络稳定性。

3. CM4 Media配备多个USB接口,可以连接鼠标、键盘或其他USB设备。

4. CM4 Media配备SSD硬盘,方便用户存储数据;此外,CM4 Media也支持SD卡存储,客户可根据自身需求选择存储路径。

5. CM4 Media具有音、视频的功能,内置摄像头、喇叭和麦克风,且外置耳机接口。

6. CM4 Media 配备4K视频输出的HDMI接口。

7. 与传统计算机一样,CM4 Media具有一键开关机的功能。

8. CM4 Media兼容4G/LTE 功能(4G功能与硬盘不能同时使用)。

9. CM4 Media具有无线WiFi功能,且使用外置的天线,较内置天线具有传输信号更稳定、传输距离更远的优点。


CM4 Media除了自身的完善的功能体系之外,它的极具美感的外观、稳定性、可靠性也是该产品的一大亮点。

 

1. CM4 Media的定制机身,采用CNC数控加工而成,外部的连接器非常精密,经过无数次打磨,外观纤薄精美,极具美感和手感,是名副其实的新PC界的颜值天花板。

2. CM4 Media 具有优异的散热性能。CM4 Media的工作温度是10℃-60℃。CM4 Media 整块铝材机身通过导热硅胶片将CPU、无线模块及电源的热量及时散去,对机器进行被动散热。机身经CNC加工而成,重量约200g,散热面积大,散热效果好。经内部实验室测试数据显示,CM4 Media可以在2GHz的超频模式下运行;而标准树莓派的CPU最大只能在1.5GHz模式下运行。

3. CM4 Media 各类接口均已进行相应的多能保护及ESD保护,防止浪涌和静电。

4. CM4 Media 底板上定制CM4座子,且配有定制的固定螺丝,防止PCB因受力而损坏,同时通过螺丝固定提高CM4模块与PCB连接的可靠性。

5. CM4 Media 配备RTC实时闹钟的功能,断电情况下依然支持时间记录。

6. CM4 Media 为了弥补标准树莓派使用PCB天线,体积小,灵敏度低,且因被放置在金属壳内,容易被被屏蔽,造成信号微弱,不能稳定迅速连接设备的问题,EDATEC特地为CM4 Media定制外置天线,具有更强的网络连接传输能力,相较于网线连接部署更灵活,客户可以根据项目需求灵活选用不同长度的天线。

下一篇:USR-C322

相关阅读

ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22251次
2 1N4001 0.19MB 18160次
3 DAC1220E 0.95MB 16481次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16030次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14216次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11894次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9466次
8 DS1337U+ 0.28MB 9251次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9239次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9157次