处理中...

首页 > 资料大全 > 热门推荐 >

ESP32-S3

ESP32-S3
来源:云汉芯城 时间:2022-03-16

       乐鑫科技发布 ESP32-S3 模块,精准聚焦 AIoT 市场


       中国,上海20201230


       ESP32-S3 搭载 Xtensa 32 LX7 双核处理器,集成 2.4 GHz Wi-Fi Bluetooth 5 (LE),具有强大的 AI 运算能力和可靠的安全加密机制,专为 AIoT 市场打造。


       在物联网市场备受欢迎的 ESP32 是乐鑫在 2016 年推出的 Wi-Fi & Bluetooth/Bluetooth LE MCU,双核主频高达 240 MHzESP32 凭借其强大的计算能力和丰富的内存,在赋能物联网设备的同时,也实现了丰富的创新应用,如语音交互、智能音频和基于机器学习的预见性维护设备等。在全球万物互联向万物智联快速升级的趋势下,人工智能 (Artificial Intelligence) 作为发挥技术潜能的主动力,在 AIoT 领域占据着越来越重要的地位。为响应市场对 AI 算力的技术需求,乐鑫推出了 ESP32-S3 模块,精准聚焦 AIoT 市场。


       ESP32-S3 是一款集成 2.4 GHz Wi-Fi Bluetooth 5 (LE) MCU 芯片,支持远距离模式 (Long Range)ESP32-S3 搭载 Xtensa® 32 LX7 双核处理器,主频高达 240 MHz,内置 512 KB SRAM (TCM),具有 45 个可编程 GPIO 管脚和丰富的通信接口。与 ESP32 相比,ESP32-S3 支持更大容量的高速 Octal SPI flash 和片外 RAM,支持用户配置数据缓存与指令缓存。

 

 

 

 

       以下是 ESP32-S3 的关键特性:


       Wi-Fi + Bluetooth 5 (LE) 无线连接


       ESP32-S3 集成 2.4 GHz Wi-Fi (802.11 b/g/n) 功能,支持 40 MHz 带宽。其低功耗蓝牙子系统支持 Bluetooth 5 (LE) Bluetooth Mesh,可通过 Coded PHY 与广播扩展实现远距离通信。它还支持 2 Mbps PHY,用于提高传输速度和数据吞吐量。ESP32-S3 Wi-Fi Bluetooth LE 射频性能优越,在高温下也能稳定工作。


       支持 AI 加速


       ESP32-S3 MCU 额外增加了用于加速神经网络计算和信号处理等工作的向量指令 (vector instructions)AI 开发者们将可以使用指令优化后的软件库(敬请期待 ESP-WHOESP-Skainet 更新版本),实现高性能的图像识别、语音唤醒和识别等应用。


       丰富的 IO 接口


       ESP32-S3 拥有 44 个可编程 GPIO(比 ESP32 10 个),支持所有常用外设接口,如 SPII2SI2CPWMRMTADCUARTSD/MMC 主机控制器和 TWAITM 控制器等。用户可将其中的 14 GPIO 配置为用于 HMI 交互的电容触摸输入端。此外,ESP32-S3 搭载了超低功耗协处理器 (ULP),支持多种低功耗模式,广泛适用于各类低功耗应用场景。


       完善的安全机制


       ESP32-S3 为物联网设备提供了完善的安全机制和保护措施,防止各类恶意攻击和威胁。它支持基于 AES-XTS 算法的 Flash 加密和基于 RSA 算法的安全启动;具有数字签名和 HMAC 模块,用于保护私钥或对称密钥免受软件攻击,确保设备身份安全。ESP32-S3 还新增了一个“世界控制器 (World Controller)”模块,提供了两个互不干扰的执行环境,实现可信执行环境或权限分离机制。


       成熟的软件支持


       ESP32-S3 沿用乐鑫成熟的物联网开发框架 ESP-IDFESP-IDF 已成功赋能了数以亿计物联网设备,历经了严格的测试和发布周期,具有清晰有效的支持策略。开发人员基于其成熟的软件架构,凭借对工具和 API 的熟悉,将更容易构建应用程序或迁移原有程序至 ESP32-S3 平台。

 

       ESP32-S3 在连接能力,AI 算力,安全加密,管脚定义和可用外设接口等方面有极大优化和提升。乐鑫 ESP32-S3 的发布,旨在为设备厂商和开发者提供高性价比、易于开发的 AIoT 方案平台,让消费者获得更佳的联网体验和智能体验。同时,乐鑫将一如既往地致力于 AIoT 技术的自主研发与创新,为半导体事业和 AIoT 事业的发展贡献力量。

 

       如您对 ESP32-S3 感兴趣,请及时与我们的支持团队取得联系。我们将竭诚为您服务。


       2022.1 修订:ESP32-S3 量产版本在外设模块中移除 DAC 功能。  

上一篇: RG200U

相关阅读

RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22251次
2 1N4001 0.19MB 18160次
3 DAC1220E 0.95MB 16483次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16030次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14217次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11895次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9467次
8 DS1337U+ 0.28MB 9251次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9240次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9157次