处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

具有触觉警告的OnGuard碰撞预警系统解决方案

具有触觉警告的OnGuard碰撞预警系统解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-03-18

【导读】下一代OnGuard碰撞预警系统将为商用车提供进一步的安全保障,进一步减少商用车道路追尾事故的发生几率。不仅有扩展了33%扫描距离,带自动对准焦距,各种警告功能,和追尾检测、自动刹车功能。

美驰威伯科近日宣布即将推出下一代OnGuard碰撞预警系统。下一代OnGuard碰撞预警系统将为商用车提供进一步的安全保障,进一步减少商用车道路追尾事故的发生几率。

下一代OnGuard碰撞预警系统主要增强功能包括:

1、车前方的雷达纵向扫描距离扩展了33%,在横向的广度方面也得到提升。

2、自带自动对准聚焦配置使雷达扫描仪在安装过程中更方便,在长期使用过程中无需周期性地靠手动调整对焦,保证了摄像头工作稳定性。

3、静止物体警告功能:在高速公路行驶时,司机的注意力相对松懈,在前方车辆突然刹车时未必能够及时做出反应,该功能能够防止司机走神时可能发生的碰撞危险。此外,减少另一些非必要的警告信号(例如在其它车道上正常行驶的车辆)。

4、追尾检测及自动刹车功能:通过中距离及远距离扫描检测技术,摄像头能够检测到更广更远范围内的车辆,若系统检测到汽车或将与相邻车道车辆发生追尾危险,并且经系统计算无法避开时,系统会发出警告并进行强制制动。

下一代OnGuard碰撞预警系统还具有一个“触觉警告”功能,当紧急情况发生时,方向盘会发生震动以使司机能够尽快意识到并作出反应。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22230次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16464次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16011次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14196次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11876次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9446次
8 DS1337U+ 0.28MB 9226次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9224次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9137次