处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Intersil推出业内灵活的数字电源管理解决方案

Intersil推出业内灵活的数字电源管理解决方案
来源:OFweek电子工程网 时间:2013-03-18
  • 全球高性能模拟混合信号半导体设计和制造领导厂商 Intersil 公司(纳斯达克全球交易代码:ISIL)今天宣布,推出其 数字电源管理 解决方案---ZL8101,其特点是提供自动补偿功能和可显著提高功率转换效率的自适应性能优化算法。

    ZL8101是具有自动补偿功能的数字式直流/直流PWM控制器,该控制器的单相电源解决方案可以提供高达50A输出电流能力。该控制器旨在配合外置驱动器或DrMOS方案使用,多个ZL8101可并联使用并且实现器件间的均流。另外还可以用其构建灵活的模块,用于尺寸、效率与监测功能等要求严格的12V和5V电平向下转换场合。ZL8101使用专用、化的状态机来产生精确的PWM脉冲,同时用一个专用微控制器单元 (MCU) 来进行设置和优化。

    通过对电源的自动补偿,使用ZL8101的设计人员能够节省数星期的设计时间和显著提高广泛应用的可靠性,同时减少对用于性能优化的专用工具、知识或经验的需要。它扩大了Intersil在数字电源管理技术领域的地位,是有线和无线系统、数据通信及电源应用的理想选择。

    特性和规格

    • 配合驱动器如ZL1505或ISL6611A(相位倍增驱动器)等使用;
    • 允许通过PMBus接口对电流、电压和温度进行实时监测;
    • PMBus接口保证对电源工作及配置的全面控制;
    • 大多数工作特性可通过简单的引脚搭接(pin-strap)/电阻配置或通过SMBus™串行接口来进行配置。

    定价与供货

    目前供应的ZL8101采用QFN-32封装,产品单价3.10美元起,1,000件起订。欲知更多信息请访问: //www.intersil.com/products/ZL8101

  • 热门推荐

    更多 >
    ESP32-S3 2022-03-16
    RG200U 2022-03-16
    USR-C322 2022-03-16

    资料浏览排行榜

    更多 >
    商品名称 大小 浏览量
    1 EPCS128SI16N 0.94MB 22230次
    2 1N4001 0.19MB 18142次
    3 DAC1220E 0.95MB 16464次
    4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16011次
    5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14196次
    6 DR127-3R3-R 0.72MB 11876次
    7 DMG2305UX-7 0.40MB 9446次
    8 DS1337U+ 0.28MB 9226次
    9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9224次
    10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9137次