处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

一种基于AD转换模拟信号远程监控解决方案

一种基于AD转换模拟信号远程监控解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-03-18

【导读】随着数字 技术的飞速发展,人们对A/D和D/A转换器的要求也越来越高,新型模拟/数字和数字/模拟之间的转换技术不断涌现。在实际工作环境中,由于电流弱、带负载能力低等会给监控带来信号 的衰减、失真,甚至造成信号出错。本文介绍信号A/D(模拟转数字)转换及远程传输技术在远程监控中的应用方案。

信号A/D(模拟转数字)转换及远程传输技术

ISO 4021信号A/D(模拟转数字)转换器可实现传感器和主机之间的信号采集,用以检测模拟信号或控制远程设备。通过软件的配置,可用于多种传感器类型,包 括:模拟信号输入,模拟信号输出,和数字信号输入/输出(I/O)。广泛用在 RS-232/485总线工业自动化控制系统,4-20mA / 0-5V信号测量、监视和控制,小信号的测量以及工业现场信号隔离及长线传输等等。
 
ISO 4021信号A/D(模拟转数字)转换器包括电源隔离,信号隔离、线性化,A/D转换和RS-485串行通信。每个串口多可接256只 ISO 4021系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,其指令集兼容于ADAM模块,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。
 
ISO 4021信号A/D(模拟转数字)转换器是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的校准值,地址,波特率,数据格式,校验和状态等配置信息都储 存在非易失性存储器EEPROM里。ISO 4021系列产品按工业标准设计、制造,信号输入 / 输出之间隔离,可承受3000VDC隔离电压,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+85℃。
 
ISO 4021模拟转数字 (A/D)转换器功能简介:

ISO 4021信号A/D(模拟转数字)转换器框图,如图1所示。

图1 ISO 4021信号A/D(模拟转数字)转换器原理框图

ISO 4021 信号隔离采集模块,可以用来测量一路电压或电流信号,也可以用来测量两路可以共地且不会互相干扰的电流或电压信号。
 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22230次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16464次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16011次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14196次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11876次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9446次
8 DS1337U+ 0.28MB 9226次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9224次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9137次