处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

TE电路保护部的SESD产品系列现在符合汽车应用质量要求

TE电路保护部的SESD产品系列现在符合汽车应用质量要求
来源:EEWORLD 时间:2013-03-15

美国加利福尼亚州门洛帕克- 2013年3月13日- TE Connectivity旗下的业务部门TE电路保护部(TECP)宣布其SESD (硅ESD)系列无源电路保护器件中的八款产品现在通过用于汽车应用的AEC-Q101认证,专门用于车载“信息娱乐”系统。SESD产品系列初于2012年2月推出,2012年10月完成了AEC-Q101测试。

与通用消费电子领域一样,汽车信息娱乐系统能够利用超高速数据接口,包括USB 2.0和3.0、HDMI 1.3和1.4、DisplayPort、Thunderbolt、V-by-One HS,以及LVDS协议。这些高速数据线可能会受到静电放电(ESD)事件影响,但是TE电路保护部的SESD产品系列包含了一组能够帮助保护这些数据线的低电容二极管。另一个附加优势是这些SESD产品采用小型极薄双列扁平无引线(XDFN)封装,可以节省PCB空间,满足消费产品领域对高紧凑型设备的需求。

SESD系列器件具有低额定电容,单向:典型值为0.20pF,双向:典型值为0.10pF,可以实现现今速接口的信号完整性。标准直通阵列封装简化了PCB设计,而且,该产品系列提供了一套符合严格空间限制的电子设计解决方案。

SESD产品线在10月成功通过AEC-Q101认证,意味着在高增长的汽车电子市场中,这些器件现在可为车载信息娱乐控制面板提供具备完整竞争力的ESD保护。

TE电路保护部产品经理Nicole Palma表示:“静电放电会对现今高度复杂的消费电子产品造成严重损坏,特别是超高速数据互连上更容易受到ESD事件的影响,而TE 的SESD系列在这些互连上可提供可靠的电路保护。加上现在车载信息娱乐系统已经被视为必备的高增值项目, AEC-Q101认证意味着ESD保护扩展到新兴的汽车电子领域。通过这些SESD产品,有助于确保客户的投资得到保护。”

SESD系列ESD电路保护器件符合EU RoHS/ELV标准要求。

要了解更多的信息,请访问公司网页://www.te.com/catalog/products/en?q=SESD。

器件型号: SESD0201X1UN-0020-090
SESD0201X1BN-0010-098
SESD0402X1UN-0020-090
SESD0402X1BN-0010-098
SESD0402Q2UG-0020-090
SESD0802Q4UG-0020-090
SESD1004Q4UG-0020-090
SESD1103Q6UG-0020-090
价格: 请联络当地TE销售代表.
供货: 现货
交货期: 收到订单后8周内

关于TE Connectivity

TE Connectivity是全球连接领域企业,年销售额达130亿美元。公司设计和制造的产品在汽车、能源和工业、宽带通信、消费电子产品、医疗保健,以及航空航天和国防等行业发挥着核心作用。长期以来,TE Connectivity始终坚持对创新和卓越工程技术的不懈追求,说明客户满足对提高能源效率、实现不间断通信和不断增强生产力的需求。通过全球50多个国家近9万名员工的共同努力,TE Connectivity让我们日常生活所依赖的每个连接时时完美运作。如要联系TE Connectivity,请访问公司网站www.TE.com。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22004次
2 1N4001 0.19MB 17872次
3 DAC1220E 0.95MB 15870次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15826次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14010次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11686次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9284次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9072次
9 DS1337U+ 0.28MB 9069次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8986次