处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

基于CEVA DSP平台的低功耗语音激活解决方案

基于CEVA DSP平台的低功耗语音激活解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-03-13

【导读】CEVA-TeakLite-4 DSP实现Sensory技术的内在功耗优势,在采用28nm工艺时,Sensory的语音激活技术在DSP上消耗的能量少于60μW,适用于广泛的功耗敏感应用,包括智能手机、平板电脑、游戏机、电视、以及汽车等。

的硅产品知识产权(SIP)平台解决方案和数字信号处理器(DSP)内核授权厂商CEVA公司和消费产品语音技术领导厂商Sensory, Inc.,宣布,两家公司已经合作提供基于业界的CEVA-TeakLite-4 DSP和Sensory公司TrulyHandsfree 始终开启(always on)语音激活技术的先进语音识别解决方案,这款解决方案包括Sensory公司创新的低功耗语音检测器(Low Power Speech Detector)技术,它大幅降低了始终收听设备的功耗,并且首次在DSP内核上实施了这项技术。

为了说明在CEVA-TeakLite-4 DSP上实现Sensory技术的内在功耗优势,在采用28nm工艺时,Sensory的语音激活技术在DSP上消耗的能量少于60μW,适用于广泛的功耗敏感应用,包括智能手机、平板电脑、游戏机、电视、以及汽车等。在世界移动通信大会(Mobile World Congress)上,两家公司在CEVA公司展台上展示了在CEVA硅器件上运行的Sensory的TrulyHandsfree语音控制应用。

Sensory业务发展副总裁Bernard Brafman表示:“业界公认CEVA的音频和语音平台在手机行业拥有领导地位,通过与CEVA合作将我们的TrulyHandsfree技术带入CEVA-TeakLite-4 DSP,我们能够为CEVA广泛的客户群提供高效、易于集成的解决方案。用户友好的先进软件和硬件开发工具套件可让我们在创记录的时间内移植和优化解决方案,同时CEVA-TeakLite-4平台的性能也提供了集成附加Sensory语音技术的能力,比如通过生物特征对说话者识别和文本至语音的转换。”

Sensory的TrulyHandsfree 语音控制技术提供了多种短语技术,识别、分析和响应数十个关键字,即使是在嘈杂环境中嵌入语句中的短语,它也可以始终如一地识别短语。传统的关键字检出方法在高嘈杂环境中不能工作,并且频繁发生错误。但是,TrulyHandsfree 技术即使在高嘈杂语音环境中仍然表现出无与伦比的准确度,且无错误发生。完全可编程的CEVA-TeakLite-4 DSP提供了实施如此先进算法的处理能力,同时留有充足的空间来支持以软件形式实现的其它音频/语音相关功能。

CEVA音频和语音产品营销总监Moshe Sheier表示:“借助于always-on语音激活技术,Sensory显著提升了语音识别准确度和性能方面的技术精湛程度。结合我们的CEVA-TeakLite-4 DSP的第二代功耗调节单元和面向音频/语音的指令集架构,产品开发人员能够轻易在设备中集成Sensory的高品质语音激活技术,同时具有业界低的功耗,满足严苛的电池寿命设计规范要求。”

关于CEVA TeakLite-4

CEVA-TeakLite-4是第四代基于CEVA-TeakLite架构的DSP内核,是半导体行业历史上成功的可授权DSP系列,拥有超过20亿个付运音频/语音芯片,100多个获授权者,30个活跃的生态系统合作伙伴,以及超过100个音频和语音软件包。CEVA-TeakLite-4以架构框架提供,包括四个DSP内核TL410/TL411/TL420/TL421,每个内核均具有先进的预处理和后处理语音/音频应用所需的32位本地数据宽度。CEVA-TeakLite-4与CEVA-TeakLite系列的前代产品完全兼容,确保在CEVA-TeakLite-4上运行的所有CEVA-TeakLite架构软件产品组合具有更高的效率,通过利用代码兼容内核的统一开发基础架构,一套优化软件程序库和统一的工具链,客户能够显著降低软件开发成本,同时在未来产品中利用其软件投资。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22230次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16464次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16011次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14196次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11876次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9446次
8 DS1337U+ 0.28MB 9226次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9224次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9137次