来源:电子工程专辑
时间:2011-12-22
赛普拉斯半导体公司日前宣布Aclara Technologies已在其全新UMT-R家用电表中选用赛普拉斯带SPI接口的串行非易失性静态随机存取存储器(nvSRAM)。串行nvSRAM可为UMT-R提供高速故障安全型存储器功能,能够充分满足以可靠性规范著称的Aclara解决方案的需求。
赛普拉斯在今年三月推出了全新的I2C nvSRAM和SPInvSRAM。两款全新器件现已全面投入量产,容量为64 Kbit到2 Mbit,可广泛用于计量、工业和汽车应用。SPI器件的工作频率高达104MHz(I2C产品为3.4MHz)。此外还提供可选的集成实时时钟(RTC)功能,用于给重要的数据打上时间标记,以便备份,且上述部件无需备用电池。
赛普拉斯的nvSRAM采用其S8 0.13微米SONOS(氧化硅氮氧化硅)嵌入式非易失性存储器技术制造,能够提供出色的可靠性和更高的性能。nvSRAM对于需要绝对非易失性数据安全的应用(如智能电表、PLC、电机驱动、汽车电子数据记录仪、RAID系统、SSD系统、互联网路由器∕交换机、消费类产品、医疗和数据通信系统)而言,是一款理想的解决方案。
Aclara的MikeRansick指出:“赛普拉斯的串行nvSRAM提供了UMT-R所需的性能和可靠性。全新SPI接口可显著简化设计过程,加速产品上市进程。”
赛普拉斯的非易失性产品业务部副总裁BabakTaheri指出:“我们非常高兴看到Aclara Technologies这样的业界公司能够采用全新串行nvSRAM技术。这些器件现已全面投入量产,我们同时也与其它的业界公司合作,在其新产品设计中应用我们的技术。”
新的串行nvSRAM系列产品包括具有多种配置的2-Mbit、1-Mbit、512-Kbit、256-Kbit和64-Kbit器件。这些器件具有出色的性能,可提供工作频率高达104MHz的业界SPI、支持0和3的SPI模式、无限次读写和取回周期,数据保留时间长达20年。这些器件采用了业界标准的小尺寸8-SOIC和16-SOIC封装,芯片和后端部件可在多个不同工厂生产,从而减小供应链风险。