处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

研华停车收费机解决方案 操作简单节约成本

研华停车收费机解决方案 操作简单节约成本
来源:EEWORLD 时间:2013-03-12

项目介绍
在停车设备项目中,除基础设备如闸门控制、设备监控、安全警报监控外,另一个重要设备是停车收费机。停车收费机必须是一款坚固耐用可抵抗恶略环境的自动化产品。停车收费机的使用,减少了对服务员及安全警卫的需要。它既可做简单支付和升降闸门的工作,也可完成复杂的存储信用卡信息的工作。今后自动化停车收费机将完成更多工作。

系统描述
基于停车自动付费系统的市场需求,研华提出以嵌入式无风扇工业电脑UNO-2178A作为主体的解决方案。UNO-2178A可在较大温度范围内工作并且采用内嵌XP系统的设计,便于开发应用。其有大量USB接口用于连接射频识别读写器、刷卡机、验钞机、及热敏打印机。UNO-2178A带有紧凑型I/O插槽和PCI/104 或PCI-104插槽,可完成对多种不同的继电器和数字输入输出的控制。如系统架构图所示,由于系统有可能安装在室外或半室外,研华建议使用1000 NIT高亮显示器。每个停车收费机都有研华工业等级嵌入式电脑和一个高亮显示器.客户可通过触摸屏选择不同选项功能,系统将数据传递给相关控制器,进行数据分析并作反馈。

结论
研华产品坚固的特性大大减少了维修费用,提供可靠稳定的平台。研华系统操作简单,为客户节省时间,得到客户好评并广泛应用。停车收费机具有成本低、灵活和多功能等特点,是未来停车设备管理的发展趋势。

更多案例,请联系当地的销售代表或拨打研华服务专线800-810-0345,或者可以访问研华官网:
//www.advantech.com.cn/eAutomation/Applications.aspx

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22230次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16464次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16011次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14196次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11876次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9446次
8 DS1337U+ 0.28MB 9226次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9224次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9137次