处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

飞兆推模拟及数字混合型马达控制器,缩短产品设计时间

飞兆推模拟及数字混合型马达控制器,缩短产品设计时间
来源:EEWORLD 时间:2013-03-12

日前, 飞兆 半导体推出一款搭载两个并行处理器的混合马达控制器解决方案。不同于之前推出的两款FCM8201和FCM8202的单一处理器解决方案, FCM8531 采用了两个核心处理器的模拟数字混合的单芯片解决方案----一个嵌入式微控制器和一个先进的电机控制器(AMC)。这两个处理器独立工作,但通过MCU对AMC提供可编程的马达控制指令,并管理外部通信接口。

“在使用BLDC马达时,通常使用的是数字控制芯片,但对于传统马达行业的工程师来讲,缺乏电子控制算法和将复杂的数学计算转换为软件编码的经验和专有技术,他们迫切寻找新的解决方案能够提供模块化的先进马达控制软件库并且限度减少软件设计工作。” 飞兆半导体公司功率转换、工业和汽车 (PCIA) 业务部BLDC产品线市场经理简文烯表示。

飞兆半导体公司功率转换、工业和汽车 (PCIA) 业务部BLDC产品线市场经理简文烯

模拟数字混合的单芯片解决方案

“AMC专用于马达控制,而MCU负责流程控制和管理通信接口、速度控制面板、遥控装置或LED灯指示器等功能。”简文烯介绍道,“两者通过一个具有特殊功能的寄存器MSFR实现通信,且MCU和AMC都是独立工作,不会相互牵制干扰,可有效避免系统无故中断。”

先进马达控制器AMC(advanced motor controller)是一个基于硬件的马达控制器外加一个可以配置为数种专用马达控制算法的可配置处理内核组成的。目前AMC可供配置的软件库有速度积分、滑动模式、霍尔接口三种。AMC 能够适用各种电机设计,使用可配置和存储的飞兆半导体库执行功能强大的算法,如正弦波控制、磁场定向控制(FOC)及直接正交(DQ)控制},以提供高性能电机控制功能。

与 AMC 配对使用的 MCU 接口使用户能轻易改变寄存器的值,满足不同电机操作流程及特点的要求。 该器件非常适合于解决无速度传感器风扇应用中的启动抖动,以及各种风扇和泵应用中的噪音和低效率问题。 FCM8531 具有多种硬件保护功能,如过压保护和过流保护。其设计考虑及提供对所有故障模式的快速响应,同时嵌入式 MCU 可轻易地实现额外功能。

此外,FCM8531中使用的嵌入式MCU是MCS51兼容的,这种普及率高以及操作简易的MCU型号及时只具备初级水平的开发人员也很容易掌握。

易于使用的开发工具

飞兆半导体提供在线的可负担的评测版(EVB)和MCD编程工具套件。此外,还提供完善的设计工具和用户指南,包括MCDS IDE软件、硬件描述、评测版用户指南、MCDS IDE用户指南、MCU指令集用户指南、软件库用户指南(速度积分、滑动模式、霍尔接口)等。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22230次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16464次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16011次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14196次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11876次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9446次
8 DS1337U+ 0.28MB 9226次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9224次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9137次