处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

符合国网标准的单相表解决方案

符合国网标准的单相表解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-03-12

【导读】随着电子式电能表技术的迅速发展,电网的智能化和信息化成为一个必然的趋势。因此,智能电表潜在着巨大的市场需求。新的智能电表标准对于智能电表的设计和生产提出新的要求。国网单相表DDS-GW解决方案因满足新国网标准的要求而产生。

随着电子式电能表技术的迅速发展,电网的智能化和信息化成为一个必然的趋势。因此,智能电表潜在着巨大的市场需求。为了更好的建设和发展国家电网,国家电网公司于2009年9月颁布了新的《智能电能表系列标准》,用于规范和标准化电力电表行业的发展。新的智能电表标准对于智能电表的设计和生产提出新的要求。国网单相表DDS-GW解决方案因满足新国网标准的要求而产生。

国网单相表DDS-GW解决方案采用NXP公司低功耗LPC1100系列Cortex-M0微控制器作为主控芯片,完全按照国家电网公司智能电表系列标准设计,满足《智能电能表功能规范》,集合了计量、本地费控、零线防窃电、瞬时/约定/定时/日冻结,事件记录等多种功能,具有RS485通信接口和红外通信接口。

国网单相表DDS-GW采用NXP公司的32位Cortex-M0微控制器LPC1100作为主控芯片,外加计量单元、费控、RS485、红外通信、数据存储、LCD显示等功能模块组成。国网单相表的系统结构如下图所示。

方案优势

高性能Cortex-M0处理器——电力行业量身定制

传统的单相电能表解决方案主要是采用8位单片机作为主控芯片,但随着智能电能表标准的日益提高,传统的解决方案在硬件资源利用和软件设计上将受到限制。国网单相表DDS-GW采用NXP公司32位LPC1100系列Cortex-M0微控制器作为主控芯片。该微控制器是NXP公司为电力行业单相表量身定制,它基于Cortex-M0内核,主频时钟高达50MHz,具有3路串口、1路I2C接口、1路SPI接口和128K片内Flash,支持睡眠、深度睡眠、深度掉电3种低功耗模式。 LPC1100系列微控制器具有丰富的外设资源和高性能的运算处理能力,提高了硬件和软件的设计灵活性,是国网单相表设计的理想选择。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22231次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16464次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16011次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14196次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11876次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9446次
8 DS1337U+ 0.28MB 9226次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9224次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9137次