处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

基于电动汽车车载充电器设计方案

基于电动汽车车载充电器设计方案
来源:我爱方案网 时间:2013-03-12

【导读】随着电动汽车技术的发展,镍氢电池的使用越来越广泛,延长电池充电寿命成为迫切需要,采用合适的充电方式,电池的使用寿命比普通充电方式可以提高约2 5%,本文所介绍的充电器,能实现对镍氢电池的大电流充电,以及充电过程的自动控制以和及保护,很适合用作电动汽车的车载充电器。

一、控制方法介绍

常用的充电终止控制方法包括:定时控制法,电压控制法,电流控制法和综合控制法。

定时控制法是指用定时系统来控制整个充电时间,时间没定值到达时,对电池停.止充电。常用的电压控制法包括电压法(Vmax),电压负增量法(△V),零电压增量法(0△V)常用的温度控制法包括温度法(Tmax),充温升法(△T)。温度变化率(△T/△t),低温法(Tmin)。综合控制法是指综合使用上述控制方法中的几种控制方法。

相对于传统的定电压和定电流充电法三段式充电理论则可以大大提高电池的充电效率。三段式充电采用先恒流充电,再恒压充电,后采用浮充充电。如果充电前电池处于深度放电状态则还要在充电前进行预充电。

二、系统硬件构成

1、总体硬件设计

充电对象为镍氢电池,采用电压,电流反馈的方法来达到恒流,恒压充电的目的,同时对充电过程中的各种参数进行检测和控制。该充电器的总体设计如图1。

图1 充电器总体设计图

该方案中开关电源的输出功率为2.4KW,交流输入范围为1 76V-264V,充电器电路主要包括主充电电路和辅助控制电路两部分,整个电路的工作过程为:220V单相交流电经过全桥整流由电容进行滤波,得到约300V左右的直流电,经过由4只IGBT构成的逆变桥,得到高频交流电,经高频变压器耦合到副边,再经过整流管D1,D2整流,后经过电感L 2和电容C8滤波后得到稳定的直流输出。

由于采用三段式充电,每个阶段充电电压和充电电流都不同。所以使用ATMEGA8单片机作为充电过程控制设备,充电时单片机检测充电电池的充电电流,充电电压,电池温度,防止电路过压和过流,电池温度过高,还可以通过检测电池电压电流值来决定是否在切换到下一个的充电阶段。

同时通过单片机给出每一阶段的充电的电压值或是电流值,与采样所得的对应电压电流值相比较,通过移相控制芯片UCC3895来改变PWM值来改变功率管的导通时间,来达到在不同阶段得到不同稳定的输出值的目的。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次