处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

拥有业内低功耗和卓越音质的VoIP处理器方案

拥有业内低功耗和卓越音质的VoIP处理器方案
来源:我爱方案网 时间:2013-03-11

【导读】与市场上其它同类解决方案相比,每台设备多可节省 2 瓦,Dialog 绿色 VoIP 技术的能效极高,让我们的客户能够通过一个网络同时处理语音和数据业务,从而节省金钱,程度降低运营成本,并确保卓越的呼叫音质。

 高集成电源管理、音频与短距离无线技术提供商Dialog 半导体有限公司(Dialog Semiconductor)近日宣布, 进达电子制品有限公司(Avantec Manufacturing Limited)已采用其超低功耗绿色VoIP芯片组,将之应用于亚洲度假酒店和酒店式公寓市场。进达电子在其酒店用 VoIP PH656 和 Trimline VoIP PH658 有线话机中使用了Dialog的SC14461处理器和Rhea 软件。

Dialog 的技术可将 VoIP 电话的功耗减半,与市场同类解决方案相比,每台设备多可节省 2 瓦。其多核心架构配有三颗时钟频率较低、根据实际使用需求而被激活的处理器。16 位 CompactRISC 处理器用于管理 VoIP 软件、网络堆栈和用户界面,两颗可编程数字信号处理器(DSP)用于处理实时音频信号。此外,该芯片组还包含一个 D 类功放,用于支持免提话机扬声器。

进达电子制品有限公司产品经理李亦轩表示:“Dialog 的绿色 VoIP 处理器拥有业内低的功耗和卓越的音质。我们相信,这些特性将使我们的亚洲酒店业客户受益匪浅。Dialog 操作简单的 Rhea 软件、工具和全面的支持服务,能让我们更快地推出一系列新款VoIP 电话。”

通过采用高清(HD)宽带语音标准 G.722,Dialog 的 DSP 能够压缩音频信号,同时将它们的频率范围扩展至16kHz,从而达到提高音质、减少带宽使用量的目的。结合高级声学回声消除软件算法,它们将能提供十分清晰的音质。

Dialog 半导体有限公司连接、汽车与工业业务集团副总裁 Sean McGrath 表示:“与市场上其它同类解决方案相比,Dialog 绿色 VoIP 技术的能效极高,让我们的客户能够通过一个网络同时处理语音和数据业务,从而节省金钱,程度降低运营成本,并确保卓越的呼叫音质。我们相信,它将给进达的亚洲客户带来巨大效益。”由于标准的酒店 PBX(用户交换机)能够提供的功能有限,且购买和维护成本昂贵,所以这一市场具有相当大的增长潜力。
 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22231次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16464次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16011次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14196次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11876次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9446次
8 DS1337U+ 0.28MB 9226次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9224次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9137次