处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

赛灵思发布新一代Smarter网络和数据中心解决方案

赛灵思发布新一代Smarter网络和数据中心解决方案
来源:中国电子网 时间:2013-03-08

为了填补重要的且日益扩大的传统ASIC和ASSP市场空白 ,赛灵思公司(Xilinx, Inc.  )宣布推出新一代更智能(Smarter) 网络和数据中心解决方案。

赛灵思收购并发展了SmartCORE™ IP系列,同时引入大量关键应用专家和服务,充分发挥赛灵思All Programmable FPGA、SoC和3D IC的优势。上述这些解决方案致力于帮助客户快速创建智能的、以架构为中心的数据中心和软件定义无线电网络(SDN)、LTE和LTE Advanced无线HetNets多带自组织网络(SON),以及400G和Nx100G OTN解决方案,满足客户的高可用性、低时延、低抖动、高服务质量(QoS)的要求,所有这些方案结合使用可帮助客户提供差异化解决方案并推动其不断发展演进。

赛灵思公司通信业务部高级副总裁兼总经理Krishna Rangasayee指出:“由于设计成本不断攀升,器件要求千差万别,而且需要更高的智能化水平和自适应性,ASIC和ASSP在OTN等应用领域中正以惊人的速度消失。上述这些普遍趋势正在新一代有线和无线网络及数据中心中蔓延和扩展。赛灵思也听到客户的呼声,他们认为‘复制(me too)’设备设计已经过时了。”

应对ASIC和ASSP不足造成的日益扩大的空白

ASIC和ASSP厂商都面临以下问题:

难以满足新一代系统的智能化、灵活性和自适应性等综合要求。

难以应对高度细分、快速发展变化的网络和数据中心标准以及应用需求。

不能支持客户通过自己的“秘制配方”有效地添加差异化特性。

上述挑战加上不断快速攀升的IC设计成本和较长的设计周期导致客户面临巨大的解决方案鸿沟。ASSP和ASIC或者导致产品上市进程太慢,难以满足OEM厂商或运营商的要求;或者严重过度设计,提供了众多不同客户需要的多种不同功能,却无法针对目标应用提供解决方案;亦或无法帮助客户实现终端产品的差异化。客户采用ASIC和ASSP厂商提供的解决方案时往往会遇到上述许多或全部难题。

打造更智能系统 (Smarter System)的SmartCORE IP构建模块

赛灵思SmartCORE IP结合使用公司基于ARM®处理器的Zynq™-7000 All Programmable SoC、FPGA和3D IC,能为开发数据中心安全应用、资源优化架顶式(TOR)开关、极高效移动回程调制解调器以及更智能化有线访问设备等极其丰富的新一代应用奠定坚实的技术基础。基于SmartCORE IP的解决方案包括但不限于:

“服务水平意识”:基于包的处理解决方案,为100G乃至更高速OTN网络提供动态QoS调节功能。

可定制的DPD和CFR:针对一类MC-GSM功率放大器线性化,传输带宽60MHz,包括基于集成式ARM处理器的控制,支持LTE和LTE Advanced无线电。

80 Gbps数据中心NIC解决方案:提供高粒度流量管理功能,能实现大流量的预配置,满足新型服务及相关服务盈利化要求。

客户和服务添加“秘制配方”

客户可通过快速组装赛灵思高度灵活的All Programmable器件与SmartCORE IP的这一独特组合,添加自己的更智能、自适应的算法与功能的 “秘制配方”,从而实现产品差异化。这些差异化元素可用可编程硬件和/或基于ARM处理器的可编程软件来实现。赛灵思的应用专家可在架构设计早期阶段帮助客户优化设计,并为需要IP定制或全系统设计支持的客户提供高级服务。过去两年多以来,赛灵思收购并开发更智能解决方案,与的客户开展通力合作,有关产品已在多种不同应用中取代了200多种ASIC和ASSP方案。

 

 

图示: 赛灵思Smarter解决方案满足新一代更智能(Smarter)网络和数据中心要求,致力于填补重要的且日益扩大的传统ASIC和ASSP市场空白。赛灵思收购并开发SmartCORE™ IP系列,同时引入大量关键应用专家和服务,充分发挥赛灵思All Programmable FPGA、3D IC和基于双核ARM® Cortex™-A9 MPCore™处理器的Zynq™-7000 SoC的优势。这些解决方案致力于帮助客户快速创建智能的、以架构为中心的数据中心和软件定义无线电网络(SDN)、LTE和LTE Advanced无线HetNets多带自组织网络(SON),以及400G和Nx100G OTN解决方案,满足客户在高可用性、低时延、低抖动、高服务质量(QoS)要求,所有这些方案结合使用可帮助客户提供差异化解决方案并推动其不断发展演进。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22231次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16464次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16011次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14196次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11876次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9446次
8 DS1337U+ 0.28MB 9226次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9224次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9137次