处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

针对Win 8超极本和平板电脑的LTE单芯片解决方案

针对Win 8超极本和平板电脑的LTE单芯片解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-03-07

【导读】随着移动宽带连接的发展,支持Windows 8以及实现MBIM兼容是一个重要里程碑。GCT的LTE单芯片完全兼容USB-IF移动宽带接口模型(MBIM),能够轻松应用至下一代移动计算设备…

相关阅读:ST-Ericsson推出2.5GHz eQuad AP+LTE五模Modem集成平台       

GCT解决方案被嵌入到经Windows-8认证的移动宽带调制解调器中,可在LG新的Windows 8系列设备中实现LTE连接,该系列包括14英寸U460超极本及Tab-Book Ultra Z160(为LG推出的平板超级本混合产品),两款产品目前均由LGU+发售。
 
4G移动半导体解决方案的设计商和提供商GCT半导体公司,其LTE单芯片可为搭载Windows 8操作系统的LG电子的新款移动超极本和平板电脑提供快速可靠的4G LTE连接。GCT的LTE单芯片完全兼容USB-IF移动宽带接口模型(MBIM),能够轻松应用至下一代移动计算设备。


针对Win 8超极本和平板电脑的LTE单芯片解决方案

 “对于希望获得强大性能和时尚设计,及能充分利用LGU+’s新的无限制的数据服务计划的LGU+客户而言,LG新款超级本和平板电脑是的选择。”LGU+基础服务开发部副总裁Hai Sung Lee称。“我们希望继续和GCT共同开发下一代设备,以满足日益增长的LTE市场。”

GCT半导体公司市场与商业开发部副总裁Alex Sum表示:“随着我们继续引领移动宽带连接的发展,支持Windows 8以及实现MBIM兼容对GCT来说是一个重要的里程碑。推出一种可供各种笔记本电脑和平板电脑使用的即插即用型解决方案,将使得OEM及ODM厂商能够快速、轻松地将我们的解决方案整合到他们的新设备中,以此提供快速可靠的4G LTE连接。”

通过提供超低功耗、小巧外形、卓越性能的解决方案,GCT将继续引领LTE单芯片的发展。



热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22231次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16464次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16011次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14196次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11876次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9446次
8 DS1337U+ 0.28MB 9226次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9224次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9137次