处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

应对LTE传送挑战 烽火推分组传送网解决方案

应对LTE传送挑战 烽火推分组传送网解决方案
来源:通信产业报 时间:2013-03-07

随着移动网络通信系统的发展演进,3G移动通信系统已不再是一个遥不可及的梦想。在中国电信、中国移动、中国联通、三大运营商加大3G网络建设规模力度的同时,一个新的名词进入我们的眼帘,它就是LTE。本文将着重介绍3G网络架构和LTE网络架构的区别,并在此基础上探讨LTE面向传送网的解决方案。

LTE带来的变化

LTE是英文Long Term Evolution的缩写。LTE也被通俗地称为3.9G,具有100Mbps的数据下载能力,被视作从3G向4G演进的主流技术。

2G/3G向LTE演进历程

业务从2G/3G向LTE演进的过程中,先后经历了以下阶段:

2G/3G阶段:语音业务是主要收入来源,宽带和分组域网络不断引入新的增值业务,宽带业务收入呈现上升趋势;

业务IP化阶段:固定网络和移动网络,都通过网络智能化和软交换的部署进行电路域网络向IP承载的改造和升级;

固定业务、移动业务融合阶段:固定、移动用户的带宽和速率都将大幅提升,固定和移动的业务网络建设可以进行多方面的融合;

增值业务引入阶段:在业务层通过引入IMS,为固定和移动的宽带用户提供增值业务,Femto(家庭基站)的部署则实现终端融合;

综合业务运营阶段:随着IMS不断发展扩大,网络演进为基于IP的宽带全分组网络,提供包括语音、数据、视频和流媒体融合的业务;

LTE阶段:固定网络向三网融合发展,移动网络的无线部分全面部署LTE,核心部分则演进到EPC网络。

3G网络架构和LTE网络架构对比

NodeB:由控制子系统、传输子系统、射频子系统、中频/基带子系统、天馈子系统等部分组成,即3G无线通信基站;

RNC:Radio Network Controller(无线网络控制器),用于提供NodeB移动性管理、呼叫处理、链接管理和切换机制,即3G基站控制器;

Iub:Iub接口是RNC和NodeB之间的逻辑接口,完成RNC和NodeB之间的用户数据传送、用户数据及信令的处理;

CS:Circuit Switch(电路交换),属于电路域,用于TDM语音业务;

PS:Packet Switch(分组交换),属于分组域,用于IP数据业务;

MGW:Media GateWay(媒体网关),主要功能是提供承载控制和传输资源;

MSC:Mobile Switching Center(移动交换中心),MSC是2G通信系统的核心网元之一。是在电话和数据系统之间提供呼叫转换服务和呼叫控制的地方。MSC转换所有的在移动电话和PSTN和其他移动电话之间的呼叫;

SGSN:Serving GPRS SUPPORT NODE GPRS(服务支持节点),SGSN作为GPRS/TD-SCDMA/WCDMA核心网分组域设备重要组成部分,主要完成分组数据包的路由转发、移动性管理、会话管理、逻辑链路管理、鉴权和加密、话单产生和输出等功能;

GGSN:Gateway GPRS Support Node(网关GPRS支持节点),起网关作用,它可以和多种不同的数据网络连接,可以把GSM网中的GPRS分组数据包进行协议转换,从而可以把这些分组数据包传送到远端的TCP/IP或X.25网络;

eNodeB:演进型NodeB,LTE中基站,相比现有3G中的NodeB,集成了部分RNC的功能,减少了通信时协议的层次;

MME:Mobility Management Entity(移动性管理设备),负责移动性管理、信令处理等功能;

S-GW:Signal Gateway(信令网关),连接NO.7信令网与IP网的设备,主要完成传输层信令转换,负责媒体流处理及转发等功能;

PDN GW:是连接外部数据网的网关,UE(用户设备,如手机)可以通过连接到不同的PDN Gateway访问不同的外部数据网。

LTE相较于3G网络架构的变化

实现了控制与承载的分离,MME负责移动性管理、信令处理等功能,S-GW负责媒体流处理及转发等功能;

核心网取消了CS(电路域),全IP的EPC(Evolved Packet Core,移动核心网演进)支持各类技术统一接入,实现固网和移动融合(FMC),灵活支持VoIP及基于IMS多媒体业务,实现了网络全IP化;

取消了RNC,原来RNC功能被分散到了eNodeB和网关(GW)中,eNodeB直接接入EPC,LTE网络结构更加扁平化,降低了用户可感知的时延,大幅提升用户的移动通信体验;

接口连接方面,引入S1-Flex和X2接口,移动承载需实现多点到多点的连接,X2是相邻eNB间的分布式接口,主要用于用户移动性管理;S1-Flex是从eNB到EPC的动态接口,主要用于提高网络冗余性以及实现负载均衡;

传输带宽方面:较3G基站的传输带宽需求增加10倍,初期200-300Mb/s,后期将达到1Gb/s。

烽火通信LTE移动回传技术

LTE移动回传对传送网提出了2点必须要求:

传送网内核必须IP化,即传输颗粒必须是packet;

传送网必须引入L3路由功能,可以实现S1和X2接口动态建立。

为了实现传送网络由3G向LTE的平滑演进,烽火通信公司传送网解决方案为静态L2(PW)+L3VPN:

如下图,在网络汇聚、接入层沿用现有L2 VPN分组转发功能,为基站提供到核心层节点的二层传输管道PW,汇聚、接入层设备使用烽火通信PTN产品,如CiTRANS 660/640。

在网络核心层(含业务落地的设备),支持L2到L3的桥接功能和静态L3 VPN功能,满足LTE基站接入中本地的S1和X2业务承载,并提供OAM和网络保护,核心层设备使用烽火通信IP RAN产品,如CiTRANS 865/860。

移动网络已迈入LTE时代,作为面向LTE传送网建设的先行者,烽火通信长期以来致力于对于精品传送网的追求,在LTE即将呼之欲出的大背景下,烽火通信必将继续发挥自己的特长,为中国的通信事业贡献自己应有的力量。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22231次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16464次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16011次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14196次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11876次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9446次
8 DS1337U+ 0.28MB 9226次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9224次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9137次