来源:电子工程世界
时间:2011-12-20
随着目前平面化的芯片开始出现多层式结构,半导体制造的基础将在未来几年发生转变。在全球主要的半导体工程领域花费近十年的时间致力于使得这种结构实现可制造化之后,立体的三维芯片(3D IC)终于可望在明年开始商用化──但这其实也已经远落后于先前规划的时程多年了。
过去几年来,芯片制造商们一直在努力地使与3D IC互连的TSV技术更加完善。现在,TSV已经可针对2D作业实现化了,例如从平面芯片的正面传送数据到背面的微凸块,采用堆栈芯片的3D IC时代即将来临。
去年冬天所举行的国际固态电路会议(ISSCC)上所探讨的主题几乎都是3D芯片,例如三星(Samsung)公司大肆宣传其1Gb行动DRAM,并计划在2013年前量产4Gbit芯片。透过三星的2.5D技术,可使采用TSV的堆栈DRAM与系统级封装(SiP)上的微凸块密切配合。
预计今年秋天就能看到在2.5D技术方面的重大成就──赛灵思(Xilinx)公司将提供一种多级FPGA解决方案,它透过封装技术而使四个平行排列的Virtex-7 FPGA与硅晶内插器上的微凸块实现互连。台湾集成电路制造公司(TSMC)正在制造这种可为FPGA重新分配互连的硅晶内插器──采用一种以‘塌陷高度控制芯片连接’(C4)技术接合基板封装上铜球的TSV技术。台积电承诺可望在明年为其代工客户提供这种突破性的2.5D 至3D过渡技术。
然而,2011年所发布令人惊喜的3D IC消息来自于IBM公司。该公司近透露已经秘密地大规模生产可用于大量行动消费电子设备的成熟3D IC,不过使用的仍是低密度的TSV技术。由于累积了相当的技术经验,IBM声称目前已掌握了3D的其它工程障碍,并预计能在2012年时克服这些挑战。
IBM公司展示3D IC未来将如何在相同硅砖上层迭处理器、内存与光学网络等组件
“凭借一招半式闯天涯的时代已经结束了,”IBM公司研究副总裁Bernard Meyerson指出,“如果只想依赖于某种材料、芯片架构、网络、软件或整合,就无法在3D性能战中取得胜算。为了要在3D战场上致胜,就必须尽可能地同时使用所有的资源。”
IBM在今年九月宣布已经与3M公司商讨共同创造一种新的设计材料──这种材料可望解决3D IC后剩余的工程障碍:过热问题。3M公司的任务在于创造一种适合于堆栈芯片之间的填充材料,也是一种类似电介质的电绝缘体,但比硅晶的导热性更佳。3M承诺可在两年内使这种神奇的材料商用化。
“现在,我们一直在进行试验,希望能在2013年以前发展出一个可行的方案,以实现广泛的商用化,”3M公司电子市场材料部门的技术总监程明说。
然而,对于IBM-3M共同开发的努力能否使双方公司处于3D IC竞赛的位置,一些分析师们对此仍存疑。
“3M正在制造一种可为3D堆栈解决散热问题的填充材料,”MEMS Investor Journal先进封装技术的首席分析师Francoise von Trapp说。“虽然这绝对是在3D IC量产前必需解决的挑战之一,但我认为它不见得就是解决3D堆栈其余问题的后关键。”
3D无处不在
即使IBM公司声称已在3D IC生产方面,但市场上也不乏其它竞争厂商。事实上,美国Tezzaron Semiconductor已经为其钨TSV制程提供3D IC设计服务多年了。Tezzaron的FaStack制程可从厚度仅12亳米晶圆的异质芯片中制造出3D芯片。它能以每平方毫米1百万TSV深次微米互连的密度为堆栈DRAM提供Wide I/O。
连续创业的企业家Zvi Or-Bach指出,3D IC设计的焦点必须跳脱TSV至超高密度的单片式3D。Or-Bach会这么说,一点都不令人意外,因为他近还成为了IP开发公司MonolithIC 3D Inc.的总裁兼CEO。另一家新创的BeSang公司也声称即将制造出不必使用TSV技术的单片式3D内存原型芯片,可望在2012年首次亮相。
然而,当今先进的技术还是采用TSV的3D芯片堆栈,几乎每一家主要的半导体公司都专注于这项技术的研发。“IBM公司更挑战该技术极限,透过与3M公司的合作以寻求超越当前架构的其它可能性。然而,IBM在3D方面取得的每项进展也将激起像三星(Samsung)、英特尔(Intel)与台积电等竞争厂商的创造力,这些厂商们都已在3D IC方面各自展开相关开发工作,”市场观察公司The Envisioneering Group总监Richard Doherty表示。
用于制造3D IC的技术并不是近才开发的,而当今的工作重点在进于一步提升这些技术。例如,目前许多 CMOS成像器以TSV将画素数据从基板前面传至背面,而芯片堆栈的概念可追溯到晶体管先驱William Shockley早在1958年时的专利。此后,堆栈芯片的配置常常被加以利用──例如在ASIC上堆栈MEMS传感器,或在处理器核心上堆栈一个小型DRAM--但通常是使用焊线接合的方式来实现互连。
从焊线接合过渡到TSV的方式,使得互连更为密集。它还让设计者们免于严格的矩形布局要求,让他们能像设计电路板一样地进行芯片设计。缺乏电路的地区则可用于其它结构,如垂直互连总线或甚至是制冷剂气体的烟囱等。异质的3D堆栈芯片还提高了整合度,让整个系统可组合成一个单一的硅晶块。
“3D IC重要的是带来一个摆脱农场般架构的机会,每个芯片分割为毗邻的矩形区域,”Doherty说。“3D芯片设者所使用的方式并不是试图使用芯片上的所有空间,而是开始从芯片上切割出正方形、三角形和圆形以实现垂直互连,并使其得以散热。
“3D技术启发了更多的芯片设计新思维。设计人员们现在能以创新的方式来结合CPU、内存与I/O功能,使他们必须采取不同的思考方式来进行设计。这在过去一切都得并排设计的传统方式是无法实现的。”
全球主要的的半导体组织都为3D技术展开各种标准建立工作。国际半导体设备材料产业协会(SEMI)成立了四个致力于3D IC标准制定的工作小组。此外,其3DS-IC标准委员会包括SEMI会员Globalfoundries、HP、IBM、英特尔、三星与联华电子(UMC),以及Amkor、ASE、欧洲的IMEC、台湾工研院(ITRI)、Olympus、高通(Qualcomm)、Semilab、Tokyo Electron与赛灵思等公司。
半导体制造联盟(Sematech)已经成立了一个3D芯片设计中心。参与成员包括Altera、ADI、LSI、安森美半导体(Semiconductor)和高通等公司。Sematech联盟还在纽约州立大学阿尔巴尼分校科学与工程院设置一条300毫米的3D IC试产线。