处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

基于MOST架构的高级驾驶辅助系统解决方案

基于MOST架构的高级驾驶辅助系统解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-03-05

【导读】高级驾驶辅助系统和人体一样,车内各辅助系统功能之间也必须互相配合:传感器;处理单元;执行器。驾驶辅助系统能够对驾驶者驾驶行为和安全具有积极作用,另外还能保护环境,提高交通效率。下面为大家介绍一种高级驾驶辅助系统方案设计。

高级驾驶辅助系统(ADASS)与许多不同的车载电子系统连接。和人体一样,车内各辅助系统功能之间也必须互相配合:传感器(雷达、摄像头、超声波);处理 单元;执行器(转向盘、制动踏板、电子稳定控制、安全气囊)。那么多系统使用起来情况繁杂,这就需要系统功能之间的信息交流,很明显,充足的网络基础设施建设对提高驾驶辅助系统的效率是至关重要的。驾驶辅助系统的功能范围正在逐渐扩大,并将成为E/E生态系统的组成部分。

为了驾驶辅助系统和娱乐信息系统的无缝连接协作,在网络技术方面需要达到特定的要求。这些先决条件是需要高度集成多通道网络;实时确认和低延迟性;灵活的可扩展性结构;高带宽;安全性和稳定性。因此,具备固有同步性的多通道网络是。

更进一步的优势比如技术成熟度、成本效益、可灵活的拓扑结构以及媒体定向系统(MOST)中的参数。媒体定向传输系统能够实现所有功能数据流的同时传输,这些服务功能数据均同步。

一代的媒体定向传输系统MOST150,能够支持IP协议数据通信,提供为汽车准备的以太网通道,可配置带宽从0到每秒150兆字节。通过这个方法,MOST为那些基于IP通信的应用提供了数据传输通道,其中包括无线网络设备和C2C设备以及C2X设备。

MOST架构中采用功能模块概念,包括功能明确的编程接口,这么做能使娱乐交互应用和传感器接口标准化。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22231次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16464次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16011次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14196次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11876次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9446次
8 DS1337U+ 0.28MB 9226次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9224次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9137次