处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

可提供少组件的双通道固态照明LED驱动器方案

可提供少组件的双通道固态照明LED驱动器方案
来源:我爱方案网 时间:2013-03-05

【导读】该双通道固态照明LED驱动器,采用一个线性控制器来驱动一个主LED灯串,并采用一个低侧降压控制器来驱动一个彩色LED灯串,实现目标相关色温的协调,并且复制色谱以达到高CRI值。是一款可提供高效电源管理和少组件的方案。

Atmel日前宣布推出三种全新双通道固态照明(solidstatelighting,SSL)LED驱动器,为双色LED光引擎提供精确的颜色控制。此外,LED驱动器还能为高CRILED灯提供效的电源管理,且只需少的组件数目。

这些LED驱动器包括爱特梅尔的MSL2021、MSL2023、MSL2024,适用于普通照明、住宅和商业照明、建筑照明,以及情景照明等应用。所有器件都可以和AtmelAVR MCU或以ARM 处理器为基础的MCU组成一个完整的系统解决方案,用于各种光源和灯具的配置。

新器件采用一个线性控制器来驱动一个主LED灯串,并采用一个低侧(low-side)降压控制器来驱动一个彩色LED灯串,实现目标相关色温(correlatedcolortemperature,CCT)的协调,并且复制色谱以达到高CRI值。

新器件带有EEPROM查找表,因而设计人员可以编制精确的配置文件,遵循所需要的CCT补偿曲线,降低总体材料清单(BOM)成本。

在器件系列中,用于白光LED的线性控制器以自适应方式控制任何AC/DC或DC/DC、隔离或非隔离拓扑的动态余量,同时,外部MOSFET为设计人员提供了选择LED电流和LED灯串长度的灵活性。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22231次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16464次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16011次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14196次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11876次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9446次
8 DS1337U+ 0.28MB 9226次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9224次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9137次