处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

赛灵思针对回程应用推出完全自适应千兆位级点对点微波调制解调器IP

赛灵思针对回程应用推出完全自适应千兆位级点对点微波调制解调器IP
来源:EEWORLD 时间:2013-03-04

2013年2月25日,中国北京 -  All Programmable技术和器件的企业赛灵思公司(Xilinx, Inc. (NASDAQ:XLNX) )今天宣布推出面向回程应用的全新千兆位级1024QAM点对点(PtP)微波调制解调器IP。这款调制解调器解决方案在设计过程中充分采纳了一级OEM厂商的宝贵意见,并采用赛灵思的28nm All Programmable器件。对于无线OEM厂商来说, 这个调制解调器方案代表了一个巨大的机会, 可以支持他们在其低成本高性能微波回程平台中集成差异化、灵活性以及可编程等功能。

对于全球电信运营商来说,在他们不断升级网络以支持激增的移动宽带流量过程中,移动回程技术都是一个关键、重点的资本投入领域。这个趋势驱动着OEM厂商利用赛灵思调制解调器方案大幅缩短开发周期,从而快速向市场推出灵活的、高性能的可扩展回程平台。

赛灵思公司无线通信高级总监Sunil Kar指出:“赛灵思为OEM厂商带来了全新的机遇。赛灵思All Programmable逻辑芯片和嵌入式处理器SoC上预集成的PtP调制解调器解决方案IP,不仅能降低总拥有成本,还可加速产品上市进程。1024QAM调制解调器IP具有前所未有的软硬件可编程性,不仅能可帮助OEM厂商开发出同类竞争对手整整一代水平的回程平台,而且还实现了出色的带宽容量、低时延和低功耗。”

这款1024QAM调制解调器IP解决方案, 集成了OEM厂商加速无线解决方案开发所需的所有关键特性和功能,而无线解决方案的功耗和总体材料清单(BOM)成本相对于采用ASSP技术的产品而言,降低了30% 之多。这款调制解调器非常适用于点对点室外部署,可支持多个E1/T1和SDH等早期接口以及千兆位以太网等接口。在单极和双极模式下,数据速率分别可扩展到1Gbps和2Gbps。更强的相位抗噪能力有助于优化设备成本,并能充分利用现场更高阶调制功能的优势。该调制解调器具有众多关键特性,其中包括:支持从QPSK到1024QAM的高阶调制技术、3.5-112MHz的信道间隔、自适应调制、自适应数字预失真、前向纠错、I/Q不平衡校正、自动频率恢复、混合判决引导均衡器(Decision Directed Equalizer)以及集成有效负载与配置接口等。

1024QAM调制解调器IP解决方案以赛灵思All Programmable 7系列器件为核心,采用先进的28nm 高性能低功耗(HPL)工艺技术制造而成,不仅提供了突破性的性能、容量和系统集成度,同时还有助于优化性价比和降低功耗。

供货情况
1024QAM调制解调器IP解决方案目前已面向部分精选客户供货,预计将于2013年5月全面供货。如需了解更多信息,欢迎访问以下网址://www.xilinx.com/cn/products/intellectual-property/MBH-1024RS.htm。


关于赛灵思
赛灵思是All Programmable器件、SoC和3D IC的供应商。赛灵思公司行业的产品与新一代设计环境以及 IP 核完美地整合在一起,可满足客户对可编程逻辑乃至可编程系统集成的广泛需求。如需了解更多信息,敬请访问赛灵思中文网站:www.xilinx.com/cn。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22231次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16464次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16011次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14196次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11876次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9446次
8 DS1337U+ 0.28MB 9226次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9224次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9137次