处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

心电信号特点及其采集电路的设计方法

心电信号特点及其采集电路的设计方法
来源:EDN电子设计技术 时间:2011-12-16

1 人体心电信号的特点

心电信号属生物医学信号,具有如下特点:

(1)信号具有近场检测的特点,离开人体表微小的距离,就基本上检测不到信号;

(2)心电信号通常比较微弱,至多为mV量级;

(3)属低频信号,且能量主要在几百赫兹以下;

(4)干扰特别强。干扰既来自生物体内,如肌电干扰、呼吸干扰等;也来自生物体外,如工频干扰、信号拾取时因不良接地等引入的其他外来串扰等;

(5)干扰信号与心电信号本身频带重叠(如工频干扰等)。

2 采集电路的设计要求

针对心电信号的上述特点,对采集电路系统的设计分析如下:

(1)信号放大是必备环节,而且应将信号提升至A/D输人口的幅度要求,即至少为“V”的量级;

(2)应尽量削弱工频干扰的影响;

(3)应考虑因呼吸等引起的基线漂移问题;

(4)信号频率不高,通频带通常是满足要求的,但应考虑输入阻抗、线性、低噪声等因素。

3 采集电路设计分析过程

3.1 前级放大电路设计

由于人体心电信号的特点,加上背景噪声较强,采集信号时电极与皮肤间的阻抗大且变化范围也较大,这就对前级(级)放大电路提出了较高的要求,即要求前级放大电路应满足以下要求:

高输入阻抗;高共模抑制比;低噪声、低漂移、非线性度小;合适的频带和动态范围。

为此,选用Analog公司的仪用放大器AD620作为前级放大(预放)。AD620的核心是三运放电路(相当于集成了三个OP07运放),其内部结构如图1所示。



该放大器有较高的共模抑制比(CMRR),温度稳定性好,放大频带宽,噪声系数小且具有调节方便的特点,是生物医学信号放大的理想选择。根据小信号放大器的设计原则,前级的增益不能设置太高,因为前级增益过高将不利于后续电路对噪声的处理。

根据上面的分析,前级放大电路按图2设计,并先运用Multisim 2001仿真



仿真过程采用O.5 MV,1.2 Hz的差分信号源为心电输入来模拟电路的放大过程,结果满足要求。

3.2 次级放大电路(信号放大)

第二级放大电路主要以提高增益为目的,选用普通的AD OP07即可满足要求。

3.3 高通滤波器(消除基线漂移)

在电路部分加上简单的高通滤波环节,对隔断直流通路和消除基线漂移将会起到事半功倍的效果,本部分电路置于预放大与信号放大电路之间,一个简单的无源高通滤波电路如图3所示。



其特征频率(转折频率)计算为:



经过高通滤波后,可X以大大削弱0.03 Hz以下因呼吸等引起的基线漂移程度,心电信号低频端也就相应地取该频率。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22234次
2 1N4001 0.19MB 18146次
3 DAC1220E 0.95MB 16469次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16017次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14199次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11881次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9451次
8 DS1337U+ 0.28MB 9231次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9228次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9143次