处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Maxim Integrated将与Freescale在移动世界大会上合作展示完备的室外LTE pico基站方案

Maxim Integrated将与Freescale在移动世界大会上合作展示完备的室外LTE pico基站方案
来源:EEWORLD 时间:2013-03-01

中国,北京,2013年2月25日。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)将在2013移动世界大会上与Freescale Semiconductor®合作展示完备的LTE/3G微微蜂窝(picocell)基站方案。该款创新的小蜂窝基站平台设计大大简化了移动运营商的现场部署,并可作为投入生产的参考设计,加速设备生产商的产品上市。

该款LTE/3G pico基站方案理想用于室外公共接入或企业小蜂窝应用,方案集成Freescale BSC9132基站SoC卡、Maxim MAX2580 RF收发器、RF功率放大器和网络管理卡,上述模块完全放置在无源散热的机箱中,总重量为6.8kg。BSC9132包含两个e500电源架构内核、两个StarCore® DSP内核以及Freescale的高性能MAPLE-B2P基带加速器平台。MAX2580是RF至比特流(RF to Bits®)、高动态性能LTE/3G无线收发器。BSC9132和MAX2580无缝连接,提供完备的多频段、多标准小蜂窝方案。

主要优势
• MAX2580:1.4MHz至20MHz可选通道带宽,支持所有LTE频段(频段1至41);支持FDD-LTE、TD-LTE和WCDMA模式;JESD207数据接口实现MAX2580和BSC9132的无缝无线互联。
• BSC9132:支持多模式工作,可同时处理LTE-FDD/TDD和HSPA+用户操作,能够满足高达20MHz单块LTE-FDD/TDD的性能和成本要求。BSC9132可同时处理64个用户操作,20MHz LTE-FDD/TDD模式下可实现150Mbps下行链路和75Mbps上行链路数据速率,5MHz HSPA+模式下可实现42Mbps下行链路和11.5Mbps上行链路数据速率。

业界评价
• Freescale数字网络事业部市场经理Stephen Turnbull表示:“Freescale的高集成度QorIQ Qonverge™ BSC9132器件采用灵活架构大幅提升性能、降低功耗和成本。我们与Maxim合作推出了独特的室外小蜂窝部署方案”。
• Maxim Integrated负责RF解决方案的执行总监William Chu表示:“Maxim的MAX2580 RF至比特流收发器提供构建先进LTE/3G小蜂窝基站所需的RF性能。我们很高兴能够与Freescale合作推出创新的生产就绪的小蜂窝基站设计”。

如需浏览高分辨率图片,请查阅附件。

2013移动世界大会(Mobile World Congress)
Maxim将在2013移动世界大会(西班牙巴塞罗那,2月25日至28日,展位号Hall 6 Stand 6G100)上展出LTE/3G pico基站方案。更多信息,请访问//www.mobileworldcongress.com。

关于Maxim Integrated
Maxim Integrated的模拟整合方案帮助我们的用户脱颖而出。公司2012财年的销售额为24亿美元。

关注Maxim Integrated 官方微博(@美信Maxim-IC)://e.weibo.com/maximintegrated。

RF to Bits是Maxim Integrated Products, Inc.的注册商标和注册服务标志。其它商标归相应公司所有。

*未来产品—供货情况请与厂商联络。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22231次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16464次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16011次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14196次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11876次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9446次
8 DS1337U+ 0.28MB 9226次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9224次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9137次