处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

飞思卡尔Kinetis微控制器包含在mbed工具中,现在可快速进行原型设计

飞思卡尔Kinetis微控制器包含在mbed工具中,现在可快速进行原型设计
来源:OFweek电子工程网 时间:2013-03-01
  • 简便易用、基于Web的mbed™开发工具现在可以免费用于 飞思卡尔 半导体(NYSE:FSL)的KinetisL系列 微控制器 。飞思卡尔Freedom开发平台FRDM-KL25Z现包含在mbed硬件阵容中,由成熟的mbed在线开发社区支持。

    飞思卡尔Freedom开发平台FRDM-KL25Z是一个低成本硬件工具,采用业界款基于ARM®Cortex™-M0+内核的KinetisL系列MCU进行评估和开发。FRDM-KL25Z非常适合基于MCU应用的快速原型设计,并已被验证是一种对开发人员非常有效的解决方案;它发布后的一个月内,有超过1万名用户采用该平台。

    随着FRDM-KL25Z添加到mbed硬件阵容,FRDM-KL25Z客户现在可以免费使用mbed.org。用户将完全有权访问mbed在线环境,其中包括一个软件开发工具包(SDK)、功能强大的在线工具、一个活跃的开发人员社区以及宽泛的可重复使用代码。Mbed在线编译器可以利用FRDM-KL25Z快速、轻松地浏览网页并进行实验,而无需下载、安装和许可任何工具。mbed.org用户论坛为交互社区的专业开发人员提供通用mbedSDK和工具,共享实践做法以及帮助设计人员更有效率地工作。

    飞思卡尔高级副总裁兼微控制器部总经理GeoffLees表示:"开发人员已经广泛地使用mbed在线工具,将它作为针对ARMPowered®微控制器快速原型设计环境的选择。简便易用且范围广泛的飞思卡尔FreedomKL25Z硬件采用屡获殊荣的KinetisL系列MCU,现在可用于支持mbed的快速原型设计-这只是飞思卡尔使各种水平的设计人员更轻松地通过KinetisMCU进行开发,同时满足他们日益严格的面市时间需求的又一方法。"

    ARM执行副总裁兼系统设计部总经理JohnCornish表示:"我们非常高兴飞思卡尔成为mbed合作伙伴和硬件提供商。自该产品推出以来,mbed已使几千名工程师率先启动了大范围的开发项目,包括从智能传感器到电机控制器。FRDM-KL25Z硬件添加到在线mbed工具,能使开发人员通过KinetisL系列MCU在几分钟内进行原型设计,同时享受广泛的mbed社区的资源和支持。"

    飞思卡尔Freedom开发平台FRDM-KL25Z可用来评估KinetisL系列KL1和KL2器件。它具有KL25Z128VLK(包括运行频率为48MHz的KL2系列器件)的功能、128KB闪存、一个全速USB控制器以及各种模拟和数字外设。FRDM-KL25Z硬件规格兼容Arduino™R3引脚布局,提供几百个扩展卡选件。板载接口包括一个RGBLED、一个三轴数字加速度传感器和一个电容式触摸滑块。

    供货情况

    支持mbed的FRDM-KL25Z飞思卡尔Freedom开发平台已开始供货,可从飞思卡尔分销合作伙伴处购买,建议批发价为12.95美元。如需购买链接,请访问:www.freescale.com/FRDM-KL25Z。2013年,飞思卡尔计划推出更多支持mbed的开发平台。

  • 热门推荐

    更多 >
    ESP32-S3 2022-03-16
    RG200U 2022-03-16
    USR-C322 2022-03-16

    资料浏览排行榜

    更多 >
    商品名称 大小 浏览量
    1 EPCS128SI16N 0.94MB 22235次
    2 1N4001 0.19MB 18148次
    3 DAC1220E 0.95MB 16470次
    4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16018次
    5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14202次
    6 DR127-3R3-R 0.72MB 11882次
    7 DMG2305UX-7 0.40MB 9453次
    8 DS1337U+ 0.28MB 9233次
    9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9228次
    10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9146次