处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

2013MWC安捷伦云集创新4G测试等各种解决方案

2013MWC安捷伦云集创新4G测试等各种解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-03-01

【导读】安捷伦强大的无线解决方案可帮助工程师获得更深入的分析能力,增强对测量结果的信心,轻松应对从产品开发到生产和部署全过程中的测试挑战。2013MWC上安捷伦云集创新的 4G 测试解决方案、广泛的 2G/3G/LTE 射频和功能测试解决方案等。

安捷伦科技有限公司(NYSE:A)日前宣布,将于2月25-28 日在巴塞罗那移动通信世界大会上演示其创新的 4G 测试解决方案。

安捷伦副总裁欧洲、中东和非洲地区总经理 Benoit Neel 表示:“安捷伦强大的无线解决方案可帮助工程师获得更深入的分析能力,增强对测量结果的信心,轻松应对从产品开发到生产和部署全过程中的测试挑战。我们真诚地希望参观者能够充分利用我们在此次展会上展示的专业技术资源,更好地了解持续演进的无线标准中的各种复杂问题,将他们的产品更快推向市场。” 

安捷伦将会演示:

全新的高覆盖范围、紧凑型 LTE 一致性解决方案:包含带外和带内载波聚合的新型 Agilent T4000S 系列 LTE 一致性测试系统可提供的 LTE 一致性覆盖范围,其体系结构可从台式配置扩展到全机架配置,同时保持业界小的体积。T4000S 系统能够对 RCT、PCT 和 RRM 进行广泛的测试,并对 FDD 和 TDD 技术进行 GCF 和 PTCRB 验证。安捷伦一致性系统产品系列中的成员还包括 T3100S 系列 NFC/RFID 和 T1000S 系列蓝牙一致性测试系统。

广泛的 2G/3G/LTE 射频和功能测试解决方案:Agilent 8960 和 PXT 无线通信测试仪上的功能包括双频段 DC-HSDPA、HSPA+ MIMO、TD 技术、的 VoLTE 解决方案和完整的 2G/3G/LTE 切换。

用于无线器件的快速生产测试解决方案:安捷伦高吞吐量生产测试解决方案的主要组成部分包括与新无线芯片组测试模式同步工作的高级序列分析仪,以及能够以少投资支持吞吐量的经济高效多端口能力。

 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22231次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16464次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16011次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14196次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11876次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9446次
8 DS1337U+ 0.28MB 9226次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9224次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9137次