处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

安捷伦在移动通信世界大会上演示创新的 4G 测试解决方案

安捷伦在移动通信世界大会上演示创新的 4G 测试解决方案
来源:EEWORLD 时间:2013-02-28

2013 年 2 月 27 日,北京―― 安捷伦 科技有限公司(NYSE:A)日前宣布,将于2月25-28 日在巴塞罗那 移动通信世界大会 (Fira Gran Via 展馆第 6 展厅 6D60 展台)上演示其创新的 4G 测试解决方案 。

安捷伦副总裁欧洲、中东和非洲地区总经理 Benoit Neel 表示:“安捷伦强大的无线解决方案可帮助工程师获得更深入的分析能力,增强对测量结果的信心,轻松应对从产品开发到生产和部署全过程中的测试挑战。我们真诚地希望参观者能够充分利用我们在此次展会上展示的专业技术资源,更好地了解持续演进的无线标准中的各种复杂问题,将他们的产品更快推向市场。”

安捷伦将会演示:

全新的高覆盖范围、紧凑型 LTE 一致性解决方案:包含带外和带内载波聚合的新型 Agilent T4000S 系列 LTE 一致性测试系统可提供的 LTE 一致性覆盖范围,其体系结构可从台式配置扩展到全机架配置,同时保持业界小的体积。T4000S 系统能够对 RCT、PCT 和 RRM 进行广泛的测试,并对 FDD 和 TDD 技术进行 GCF 和 PTCRB 验证。安捷伦一致性系统产品系列中的成员还包括 T3100S 系列 NFC/RFID 和 T1000S 系列蓝牙一致性测试系统。

广泛的 2G/3G/LTE 射频和功能测试解决方案:Agilent 8960 和 PXT 无线通信测试仪上的功能包括双频段 DC-HSDPA、HSPA+ MIMO、TD 技术、的 VoLTE 解决方案和完整的 2G/3G/LTE 切换。

用于无线器件的快速生产测试解决方案:安捷伦高吞吐量生产测试解决方案的主要组成部分包括与新无线芯片组测试模式同步工作的高级序列分析仪,以及能够以少投资支持吞吐量的经济高效多端口能力。

能够对 LTE-Advanced 物理层进行更深入分析的软件解决方案:安捷伦专家将展示如何使用 Signal Studio 软件轻松和灵活地进行 LTE-Advanced 信号生成。他们还将展示使用 89600 矢量信号分析仪软件和一键式多标准无线(MSR)一致性测试应用程序进行深入的 LTE-Advanced 分析故障诊断。

全新Fieldfox 手持式分析仪系列:FieldFox 分析仪专为满足安装和维护技术人员的需要、在严苛的工作条件下运行而设计,它通过将 10 种仪器整合成一体,使用户能够提高现场测量效率,降低操作成本。这些手持式分析仪仅重 3 千克,可灵活地满足新用户和专家级用户对于随时随地进行精确测量的需求。

在此次展会上,安捷伦将提供的《LTE 和 4G 无线演进设计与测量挑战》第二版。该书由 40 多位作者合著完成,篇幅长达 648 页。该版本加入了 3GPP 标准(包括 LTE-Advanced 及其后续版本)的更新内容,并针对物理层和高层、MIMO 和先进接收机测试、功能和一致性测试以及非信令生产进行了更详细的讨论。

如欲了解更多信息或查看完整时间表,请访问:www.agilent.com/find/MWC2013
关于安捷伦蜂窝和无线工具的详细信息,请参见安捷伦蜂窝工具和安捷伦无线工具。

关于安捷伦科技
安捷伦科技公司(NYSE:A)是的测试测量公司,同时也是化学分析、生命科学、诊断、电子和通信领域的技术。公司拥有 20,500 名员工,遍及全球 100 多个国家,为客户提供卓越服务。在 2012财年,安捷伦的净收入达到 69亿美元。如欲了解关于安捷伦的详细信息,请访问www.agilent.com

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22231次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16464次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16011次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14196次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11876次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9446次
8 DS1337U+ 0.28MB 9226次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9224次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9137次