处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

中兴通讯采用赛普拉斯TrueTouch® Gen4触摸屏解决方案

中兴通讯采用赛普拉斯TrueTouch® Gen4触摸屏解决方案
来源:EEWORLD 时间:2013-02-27

   

    2013年2月25日,北京讯,加利福尼亚州圣何塞讯——赛普拉斯半导体公司(纳斯达克股票代码:CY)日前宣布,全球第四大手机供应商中兴通讯选择了赛普拉斯的TrueTouch® Gen4解决方案,在其首个智能手机品牌Nubia中实现触摸屏控制。其端产品Nubia Z5采用了Gen4解决方案,实现了动态五英寸、1080像素多点触摸屏显示。Gen4提供了业界的信噪比(SNR),抑制了噪声干扰,从而Nubia Z5可以在任何操作环境下都可以具备高精度触摸。Gen4还提供了防水能力,从而在雨水、雾水、汗水等存在时也可做到精确触摸输入和手指跟踪。

    Nubia Z5是Android手机,工作在4G LTE 网络,其为7.6毫米超薄手机,具备4核CPU, 2 G字节 RAM,1300万像素摄像头。TrueTouch Gen4可以使手机具备Charger Armor™ 特性,在充电器噪声很大时都可以正常工作。TrueTouch解决方案还支持防水功能,实现了其独有特色,从而手机设备无需额外密封或屏蔽层即可实现IP-67等级。

    Nubia 市场总监高大鲲指出:“TrueTouch 解决方案具备我们发布高端品牌Nubia所期望的性能和独有特色,赛普拉斯中国团队为我们这个项目提供了很大支持,帮助我们实现了对Nubia Z5的期望并将其推向市场。”

    赛普拉斯TrueTouch产品资深市场总监John Carey指出:“我们非常高兴与业界公认的企业中兴通讯合作,共同打造其旗舰产品Nubia Z5。赛普拉斯的TrueTouch Gen4产品线提供了业界的抗噪声性能,实现了完美的多点触摸跟踪功能以及无可匹敌的防水功能。”

关于  Gen 4
    Gen4 系列经过彻底全新设计,能够在现实应用中提供业界的信噪比 (SNR)。Gen4 触摸屏控制器实现了10V传输(Tx),同时采用赛普拉斯专有的 Tx-Boost™ 解决方案,从而实现了业界应用中的 SNR。搭配 TrueTouch 独特的 Charger Armor™ 减噪技术和显示器噪声消除算法,Gen4 在噪声环境下的性能处于业界水平。此外,Gen4 还可提供内置防水功能和支持显示屏集成设计等增值特性。

    赛普拉斯的 TrueTouch 解决方案可提供全球丰富的特性组合,包括真正的单层传感器支持、防水性、1 毫米无源手写笔支持、悬停功能以及 Charger Armor™ 特性(使手机能在极大的充电器噪声中正常工作)。此外,TrueTouch 器件还传承了赛普拉斯已获专利的电容式感应技术,具有传奇的抗噪性能,可在射频噪声和 LCD 环境中无差错地工作。

 


热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22231次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16464次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16011次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14196次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11876次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9446次
8 DS1337U+ 0.28MB 9226次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9224次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9137次