处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

宝马新系列车型的信息娱乐系统中选用其CapSense®电容式触摸解决方案

宝马新系列车型的信息娱乐系统中选用其CapSense®电容式触摸解决方案
来源:21ic 时间:2013-02-27

21ic讯 赛普拉斯半导体公司日前宣布,豪华汽车制造商宝马公司在其宝马5、6和7系,以及5GT、X5和X6车型的信息娱乐系统中选用其CapSense®电容式触摸解决方案。

信息娱乐系统的看板包含了赛普拉斯的CapSense CY8C21534芯片,该芯片符合AEC-Q100标准。AEC-Q100标准确保元件能满足严格的汽车质量系统标准。每个控制面板具有六到八个编号的机械按键,可以被编程为驾驶员所选择的任务功能。用户只需触摸按键即可显示编好的功能,然后按下机械按键将它激活。控制台可以进行三项操作,包括导航系统、调幅/调频收音机和免提电话通讯。

赛普拉斯的汽车级CapSense器件有A级(-40C to 85C)和E级(-40C to 125C)两种,其他竞争产品通常没有E级。汽车级CapSense使吸引人的、功能丰富的界面成为可能,其耐用性显著优于机械式按键和滑条。除此之外,业界的可靠性、抗噪声能力和防水性能使之在严酷的汽车工作环境中具有卓越的性能。CapSense接近感应功能的探测范围可达25厘米,可实现仅在需要时激活,从而降低能耗。这个系列的器件是诸如音响、导航、空调控制和灯光控制等车内应用的理想选择,同时也适用于诸如后备箱开启和被动式无钥匙进入按键等车外应用。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22231次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16464次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16011次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14196次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11876次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9446次
8 DS1337U+ 0.28MB 9226次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9224次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9137次