处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

TI新型LED驱动器简化灯泡改型设计

TI新型LED驱动器简化灯泡改型设计
来源:EEWORLD 时间:2013-02-27

2013 年 2 月 22 日,北京讯
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业内小的离线相位可调光式恒流照明控制器和一款易用型照明驱动器,简化了多种LED灯泡(包括E14、GU10、A19、PAR20/30/38、MR16和AR111)的改型过程。TPS92075控制器和TPS92560驱动器可在减少元件数量、缩小解决方案尺寸的同时,提高与传统照明控制装置的兼容性。如欲了解更多信息或获取样品,敬请访问www.ti.com.cn/tps92560-pr-cn及www.ti.com.cn/tps92075-pr-cn。

TPS92075是专为相位可调光式离线AC/DC LED灯和筒灯(downlight)应用而设计。采用小型6引脚 TSOT封装,该器件在与常规壁式调光器配合使用时,可在实现超过0.9的功率因数校正的情况下提供平滑无闪烁的调光。TPS92560专用于低压AC或低压DC LED灯,例如MR16和AR111。其采用一种专利的输入电流控制法,提高了与电子变压器的兼容性。

TPS92075和TPS92560属于TI面向改型灯泡的LED驱动器系列产品,该产品系列包括LM3445、LM3447、TPS92310/11/14、LM3444和LM3401。如欲了解有关LED替换灯具和筒灯解决方案的更多信息,敬请访问www.ti.com/ledretrofit-pr。

TPS92075和TPS92560的主要特性与优势
• 用于E14、GU10、A19和PAR20/30/38灯泡的TPS92075
o 小型6引脚TSOT封装,尺寸仅为2.9毫米x2.9毫米。
o 适用于120-VAC或230-VAC LED灯和筒灯的降压或升压/降压(升降压)操作。
o 超过0.9的功率因数校正符合规定照明要求。
o 平滑无闪烁的调光,与TRIAC和后缘调光器相兼容。

• 用于MR16和AR111灯泡的TPS92560
o 简易的滞后输入电流控制方案,无需复杂的环路补偿,同时提高了与电子变压器的兼容性。
o 集成有效低端输入整流器提高了效率,简化了设计,降低了材料成本。
o 适用于多种LED负荷的升压或升压/降压 (SEPIC) 操作。

供货情况与封装
TPS92560和TPS92075现已开始批量供货,可通过 TI 及其授权分销商进行订购。TPS92560采用10引脚PowerPad™ MSOP封装,TPS92075采用 8引脚SOIC封装,3月还将推出小型6引脚TSOT封装。

了解TI的LED照明系列产品的更多详情:
• 订购新款LED驱动器样品和评估模块: www.ti.com.cn/tps92560-pr-cn and www.ti.com.cn/tps92075-pr-cn。
• 采用升压式或SEPIC架构配置TPS92560和TPS92075时,使用TI的在线设计计算器计量外部元件价值:www.ti.com/tps92560calc and www.ti.com/tps92075calc。
• 使用TI的在线灯泡替换工具为LED匹配一款驱动器: www.ti.com/selectled。
• 使用TI的WEBENCH® LED Architect设计完整的LED功率管理系统:www.ti.com/ledwebench-pr。
• 了解TI所有照明产品的更多信息:www.ti.com/lighting-pr。
• 在TI E2E™社区的LED论坛上提问并分享知识:www.ti.com/ledforum-pr。
• 从TI的PowerLab™ 参考设计库中下载LED参考设计: www.ti.com.cn/powerlab-prcn;
• 访问德州仪器在线工程师社区咨询问题:www.deyisupport.com。

商标
        WEBENCH是一个注册商标,PowerPad、TI E2E和PowerLab 是德州仪器的商标。所有注册商标与其它商标均归其各自所有者所有。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15973次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14166次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9188次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次