处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

群联获得Tensilica数据处理器授权用于NAND闪存控制器和SSD控制器设计

群联获得Tensilica数据处理器授权用于NAND闪存控制器和SSD控制器设计
来源:21ic 时间:2013-02-26

21ic讯 Tensilica日前宣布,群联电子已获得Tensilica的Xtensa®数据处理器(DPU)授权。

从高端多核SSD控制器到单核闪存控制器,Xtensa DPU融合了信号处理和控制功能,应用于多个产品线,为制造厂商提供灵活的设计和差异化的产品,并将性能提高了10倍到100倍。

群联公司总裁Aw Yong表示:“借助Tensilica的DPU,采用独特的闪存架构,我们可以设计出极具竞争力的产品,而无需为弥补固定架构CPU的不灵活,去设计、验证和维护用于算法加速的卸载引擎。不仅如此,Tensilica的DPU具有特殊的I/O接口,可绕过系统总线进行高速数据传输,从而提高了系统的整体性能。”

Tensilica市场与业务拓展部副总裁Steve Roddy表示:“很高兴地看到的NAND闪存和SSD控制器设计公司群联,开始意识到Xtensa DPU的优势,并成为我们的新客户。对闪存控制器而言,足够的I/O带宽是提供一个均衡和高效的解决方案的关键。如果处理器总是在等待数据,即使处理性能再强大也是不够的。Xtensa DPU具有几乎无限的I/O 带宽和可以灵活扩展的指令集,以满足各种应用的需求,我们的客户可以自由地配置处理器,实现信号处理和控制的功能。”

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22231次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16464次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16011次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14196次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11876次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9446次
8 DS1337U+ 0.28MB 9226次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9224次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9137次